This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCD3138, UCD7138, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813576/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: PMP20289UCD3138UCD7138UCC24612

问题:我注意到、 我们先前从最大额定值供应商处选择的5V @ 80安培模块在输入为380V 直流电压时的效率仅为83%

这在我们的设计中不再是可以接受的。

我们将 UCC28780/SYNC 整流与许多其他低电流模块中的所有 GaN 方法结合使用。

我们能想象一下、将有源钳位与能量恢复功能扩展到5V 80安培吗?

EPC GaN 器件具有很大的电流能力、可以并联...与初级侧所有 GaN (NV6117?)... ZVS/ZCS 运行、在该拓扑中实现超高效率会有什么问题?

(我们已经弄清楚了如何在同步整流中使用 EPC。。)

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    遗憾的是、400W 可能太高、无法使用有源钳位反激式器件实现合理的设计。 LLC 谐振转换器等其他软开关拓扑可能更适合。 看看 PMP20289。 这是一款500W 半桥 LLC、峰值效率为96.8%。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ben。

    我们将采纳您的建议!

    此外、我们还有使用 UCD3138的主要设计产品...

    我们在2017年研究了交错式 LLC 设计...现在开始使用它有点引人自豪。

    一些事情:  

    -在哪里可以找到适用于 PMP20289.1版本课程的 LLC 代码文件? 在数字控件中...有一些可下载的文件?

    - 我们必须通过从远程负载返回到控制器的双绞线进行远程控制、从而将电压调整到5.0V。 众所周知、模拟版本的工作原理是什么。 对数字版本有什么建议?

    -如果进入电容模式、有一些 LLC 灵敏度会失去控制:因此、为 LLC 开发的控制是否包含算法方法以避免进入该模式?

    在交错模式下、可以通过"甩负荷"获得相当平坦的负载与效率曲线...此应用的代码中是否嵌入了任何此类算法? (Infineon 拥有它...但您无法在我们的应用中使用其产品!)

    感谢你的帮助。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我需要向设计人员检查软件文件。 为了降低输出电压、通常这意味着需要对变压器设计进行一些调整(更高的匝数比)。 如果模拟 LLC 控制器是可以接受的、则可能需要关注 UCC25630x。 该控制器集成了电容区规避(ZCS 保护)功能。 UCC25630x 不具有切相功能、但它具有内置的突发模式、可提高轻负载效率。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx 以获取信息。

    我们更喜欢使用 UCD3138、我们可以轻松更改匝数比-我们的 xmfr 非常不同、因此很容易更改。 能否假设包括输出电压、输出负载和输出电容器等设置在内的设计支持包处于开路状态并可根据任何应用进行更改。 是吗?

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在阅读 UCD7138之后、我确信可以使用此芯片代替 UCC24612。

    然而,我对文件中建议的适用有一些看法。

    PL 请参阅随附的 pdf、其中我  提出了一些观察结果。

    快速解决方案:我们正处于具有远程控制功能的380V 直流输入至5V@ 80安培的设计阶段。 ande2e.ti.com/.../PMP20289LLC_5F00_SYNC_5F00_RECT_5F00_OBSERVATIONS.pdf 我们 希望获得一些有关负载点感应5V 远程调节的启发式设计方法。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我已要求数字控制器团队的某个人对您有关 UCD 的问题发表意见。 我是否可以询问您在 PMP20289LLC_SYNC_Rect_Observations.pdf 中从何处获得了该信息? PMP20289原理图显示了 Vout 和变压器之间没有二极管。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本:

    PL 请参阅随附的文档:其中您可以看到 EPC2024与 diode.e2e.ti.com/.../tidrn83.pdf 电路中的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    tidrn83.pdf 中的原理图在 Vout 和变压器之间也没有二极管。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们是否查看同一个 ID 相同的文档?

    PL 请参阅随附的从 网站下载的 tidrn83 i 屏幕截图。

    我认为我没有修改文档编号、因为它是 pdf。

    e2e.ti.com/.../EPC2024DIODE_5F00_BEN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    UCD7138方框图中有一个二极管符号、但这只是表示 UCD7138的功能。 Vout 和变压器之间没有物理二极管。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx