Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A, TPS7A90, UA78
主题中讨论的其他器件:TPS7A83A、 TPS7A90、 UA78
器件:uA78M05IDCYR
输入电压:22V
输出电压:5V
输出电流:50mA
问题描述:当输入电压高达22V 且电流为50mA (环境温度为25度)时、输出电压变为异常、最终下降到0V。 为什么?
在 d/s 中、显示出有内部热过载保护。 触发条件是什么? 最大值是多少 芯片上的额定功率?
请在此处查看测试的波形。
请帮助解决此问题。 谢谢。