This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:布局建议中的要点不明确

Guru**** 2521670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860833/tps56637-unclear-points-in-layout-recommendation

器件型号:TPS56637

大家好、

我不理解您在遵循数据表10.1布局指南中的两句话时要告诉我们的内容。 您能否补充详细信息?  

8.应将单独的 VOUT 路径连接到上部反馈电阻器。
9.将开尔文连接到反馈路径的 GND 引脚

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    对于#8、   在布局图中、它要求您有一条线迹、用于从顶部反馈电阻器连接到 Vout。 您可以看到迹线在另一层中显示为虚线。

    对于#9、建议从底部反馈电阻器到 AGND 之间进行短距离直接连接、如下所示。 也有通孔连接到 AGND 平面。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!  

    感谢您对此做出及时响应。

    很抱歉、我还有两个关于 AGND 和 PGND 之间的位置和重叠以及布局尺寸减小的问题。

    -有关 AGND 布局的问题

    AGND 应放置在哪一层上?
    它是否需要在 AGND 下直接保持无图形?
    还是所有层都需要 AGND?

    -关于减少侧边的问题

    为了使其更小、是否可以从顶层的 PGND 中删除此空间?
    此外、由于尺寸减小、估计会产生什么副作用?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!  

    我能否对客户的上述问题有一些意见?

    此致、

    Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关 AGND 的问题

    ---- 只需一层即可、建议使其与 组件层相邻。

    有关 PGND 的问题

    ---- 热性能会受到影响、从输出 GND 到 输入 GND 的环路  也会受到一些影响、 但不会影响其正常工作。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您的评论。

    >只需一层即可,建议将其与 组件层相邻。

    好的、我知道只有一层就足够了。

    快速确认一下、是否可以将信号图形和 PGND 放置到 AGND 的相邻层? 换言之、AGND 的其他上层和下层是否应留空?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    无需使其失效、只需保持正常路由即可。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    谢谢、我了解 AGND。

    很抱歉,让我再问一个关于下面这句话的问题。
    这是数据表(10.1布局指南)中介绍的布局指南之一、但我完全不理解其含义。

    我们需要注意哪些过孔? 还是这是拼写错误?

    >3. 为 VIN 和 GND 走线放置至少两个过孔、并尽可能靠近引脚

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San

    只需将一些导孔靠近 VIN/GND 引脚放置、以帮助散热。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您的快速响应。

    好的、我知道它只是用于 GND 的热视点。

    插入 VIN 过孔的目的是什么?  这是否适用于中间层用作电源层的情况?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你的理解是对的、Takashi-San。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yuchang - San、

    好的、我明白了。  我认为布局指南的描述太少、无法理解您的需求。 因此、我希望它在不久的将来会得到改进。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、感谢您的建议、将要求团队对此给予关注。

    新年快乐!

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    抱歉、让我在 该线程的第一个响应中仔细检查 Gerold 的后续重播。

    9.将开尔文连接到反馈路径的 GND 引脚。

    >对于#9,建议将底部反馈电阻器与 AGND 之间的直接短接连接,如下所示。 也有通孔连接到 AGND 平面。


    这句话似乎描述了反馈路径、但他的回答是针对 ANGD 连接。 这对我来说毫无意义。

    此致、

    Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、

    我想这种描述可能会让您感到困惑、我想您可以按照我的话语路由 FB 网络、

    FB 电阻器靠近 FB 引脚。

    FB 电阻器的 GND 连接到和引脚、 AGND 引脚   通过过孔连接到 AGND 平面

    AGND 平面通过单点连接到 PGND 平面

    对于 FB 线、请将其布置回 内层 或底层输出电容器之后、请参阅接地层、并远离开关噪声源。

    执行上述操作应该正常。

    裕昌