This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SoC 差异取决于充电使能时序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25601, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861097/bq27426-soc-difference-depending-on-charge-enable-timing

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ25601BQSTUDIOEV2400

尊敬的先生:

根据从设置 bq27426参数到启用充电 IC (bq25601)的时间、SOC 可能看起来很大、如下所示(1)。

(1) 1380msec:SOC=42%(从22%更改为42%)
(2) 2280msec:SOC=23%(保持大约23%)

*有关详细信息,请参阅下面随附的文件。

e2e.ti.com/.../Question_5F00_SOC_5F00_value.xlsx

SOC 为什么会像(1)一样增加?

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    我不确定您是如何执行此测试的。 您能否为我们提供 bqStudio 日志文件和您的 gg 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    我们无法获取 bqStudio 使用我们的产品进行的日志文件和设置。

    因此、我们将这些数据 发送到以下 Excel 中、这是我们的产品的主机获取的数据。

    e2e.ti.com/.../Question_5F00_SOC_5F00_value_5F00_2.xlsx

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    是否可以让客户了解 TI 工具链。 这只是一个寄存器转储。 我们希望在测试之前使用初始 gg 文件、并在测试期间使用 IVT 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San:

    来自 bqstudio 和主机的 I2C 命令是重复的、因此我们无法使用 bqstudio 获取日志数据。

    I 和 V 日志列在 question_SOC_value_2.xlsx 中的"SOC 不适当值"表中。
    此日志是否正常?

    此外、ggfile 如下所示(使用我们的电池在 TI 实验室中创建的文件)。

    e2e.ti.com/.../N4HPGMA00001_2D00_bq27426G1_2D00_LC1202.gm.zip

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    这只是闪存流文件、我们需要 IVT 文件。

    我建议禁用主机读取命令、并且仅使用 EV2400和 I2C 线路的蓝线输出以使用 TI 工具链进行记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    我们获得了 bqstudio 的寄存器日志、请分析①和②的 SOC 为何不同。

    ①191227 IVT_01_battery_insert.log

    当电池被插入并启动时、⇒SOC 符合预期(SOC = 18至19%)

    ②191227 IVT_01_charge_start.log

    当产品启动时、电源关闭并置于充电座上⇒高 SOC (SOC = 35-45%)

    *由于①和②使用相同的电池、因此剩余电量几乎相同。

    e2e.ti.com/.../191227_5F00_IVT_5F00_01_5F00_battery_5F00_insert.log

    e2e.ti.com/.../191227_5F00_IVT_5F00_01_5F00_charge_5F00_start.log

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    此电量监测计的 POR 条件必须位于宽松的电池上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    POR 时的状态对于①和②都是相同的(通过插入电池、Guage 将为 POR)。

    ①:SoC 在插入电池后按原样读取。
    ②:通过以下步骤读取 SOC。
     (1)插入电池
     (2)在插入电池的情况下关闭产品电源(电量监测计正在运行)
     (3)通过充电为产品通电(电量计正在运行)
     (4)读取处于此状态的 SOC

    请确认由于程序和 IVT 日志之间的差异而导致 SOC 差异的原因、约为① Ω 和② Ω。

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    这是因为电池没有处于良好的放松状态。 bq27426将丢失 RAM 内容、监测计需要对电池型号进行重新编程。 在这种情况下、监测计将发送软复位并初始化错误。 这就是 RSOC 不同的原因。