This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:IC 和 MOSFET 烧坏

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854231/bq24610-ic-and-mosfets-burned

器件型号:BQ24610

大家好

我为我的6S 锂聚合物电池组设计了一个新的充电器 PCB。 我使用 BQ24610作为充电器。 我使用的原理图与数据表完全相同。 每个组件都与其建议的组件相同。

但是、每当我将电池热插入电路时、BQ24610和低侧 MOSFET 都会以非常糟糕的方式烧坏。 我在论坛上搜索,有几个人也遇到了这个问题,但论坛上没有解决办法。

由于这是一个电池应用、这是一个在项目中使用的非常不安全的电路。 我有三个电路、都烧坏了。 我无法对 PH、BTST、REGN 和其他引脚进行操作。 我正在等待新芯片送达。  

这是已知问题吗? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      这不是有关 IC 的已知问题、但由于它是一个充电控制器、因此应谨慎使用布局规范。 IC / MOSFET 过热几乎始终是布局或原理图问题。 在开始设计之前、您是否能够在 EVM 上测试您的解决 方案?典型原理图是一个良好的起点、但对于经过全面验证的解决方案、最好遵循用户指南中所示的原理图和布局()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我阅读了有关此问题的其他文章、据我了解、PH 引脚用于电池检测。

    它在 PH 引脚上对电池放电一小段时间。 但存在一个缺点。 它是一个电感器-电容器网络。

    我认为它会产生非常高的电压尖峰、超过 IC 的绝对最大额定值。  

    一旦我获得新的 IC、我将对这些引脚进行分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      没有 PH 不用于电池检测。 这是降压转换器电路的开关节点。 电感器和电容器也是降压转换器电路的一部分。 在开始设计之前、在 EVM 上评估解决方案也很有用。 有关电池检测的更多信息、请参阅 数据表的第9.3.23节"电池检测"、并查看图16中的流程图。 并在图17中绘制。

    我不确定您认为电压尖峰来自哪里。 一旦 IC 进入、让我知道、这样我就可以提出一些测试。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      我将关闭该线程以进行跟踪。 一旦 IC 返回并且您能够执行测试、请重新打开此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有我的 IC。

    我还购买了 TVS 二极管和新的 MOSFET、它们具有更高的实验电压。

    您建议测试什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    经过几次测试和范围界定、我找到了解决方案。

    示波器图片显示了基本问题。

    此图显示了热插拔电池时的情况。电压尖峰上升至60V A、超出绝对最大额定值、IC 烧坏。

    由于使用陶瓷电容器、它们无法对其进行滤波。 我需要一个大容量电容器。 因此、在电池输入端更改了一个带有钽电容器的陶瓷电容器。

    这张图片就是结果。 电压尖峰消失了。  

    数据表(第29页、第10.2.2.5节)介绍了适配器输入的输入滤波器设计。 但电池输入端需要此类滤波器设计以提供保护。  

    必须在数据表中提及这一点。 电池输入还需要热插拔的滤波器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      您的电池和 BAT 节点之间是否有长线连接? 电池和 BAT 节点之间通过导线或端子的电感可能会导致 LC 谐振、从而导致电压振铃尖峰几乎翻倍。 您的电容器的额定电压是多少? 如果它们的额定电压较低、则降额会导致更高的电压振铃。

     在设计系统和设置热插拔时应小心谨慎。 在 EVM 上使用电池热插拔时、我们不会观察到此类结果。 此外、BQ24610还采用电池缺失检测来检测电池插入情况。 在无电池检测中、SRN 保持在充电调节电压、并且每500ms 间隔应用8mA 放电电流和125mA 充电电流来检测电池。 这看起来不像 IC 问题、而更像是设置问题。

      上述示波器捕获(如果显示 SRN)不正确、因为我在插入之前未看到电池缺失。 请在电池不存在和插入电池时获取波形。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      您是否能够使用电池在 EVM 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有购买 EVM、因此无法使用它进行测试。

    IC 的热性能。 我决定逐步移除电路板上的所有器件、并尝试使用较低的电压。

    我有电池组1S 至6S。 所以我尝试了每种组合。

    我移除了除电池输入端的陶瓷电容器之外的所有板载组件。 删除了 IC、MOSFET、电感器和其他项目。

    即使只放置了陶瓷电容器、电压尖峰也会出现。 这些电容器的额定电压为35V。

    我还尝试了不同的电缆。 5厘米至30厘米。 它们都显示了相同的结果。 每个组合中都存在电压尖峰。

    上面的图片属于空电路。 测量时未放置 IC。 只有电容器存在。

    我设计的 PCB 距离非常短。  

    添加一个钽电容器有助于改善这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      提到的初始测试结果 IC 烧断、插入前是否有显示电池缺失检测的测试结果、然后在插入电池时触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我没有电池检测的保存结果。

    我将尝试使用示波器进行捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bera、

      是的、您可以在获得结果后在此处进行更新。