This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极信号上的双脉冲

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2893, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854022/double-pulse-on-gate-signal

器件型号:UCC2893
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好!

我 将研究   具有有源钳位拓扑的反激式转换器上的主要开关故障。   我将看到一个事件、每当  SYNC 信号接近第一个栅极脉冲的下降沿时、UCC2893的输出栅极信号就会进行某种断续或双脉冲。

IC 偏置电压大约为10V、之前已稳定。 同步频率约为186KHz、IC 上的编程频率为85KHz。

PWM IC 的输出 连接到高侧/低侧 驱动器 IC IRS21867S、以驱动低侧和高侧 MOSFET。  我已禁用高侧 MOSFET 信号、因此只有低侧 MOSFET 打开/关闭、而高侧 MOSFET 的固有二极管与钳位电路中的 RC 协同工作。

CH1 (黄色)是直接施加到低侧 MOSFET Q14栅极的信号、它从 PWM IC 发出的栅极信号(CH4 -绿色)有大约200nS 的延迟。 同步脉冲在 CH7上 (粉色)、而 Q14 VD 在 CH3上(红色)。

我已经捕获了更多事件、在这些事件中、只要同步脉冲下降到接近 主 FET 栅极信号的下降沿 、它就会导致双脉冲将频率增加到1MHz 以上。 第二个脉冲上的峰值电流变得更高、之后似乎恢复正常。

我们在固定频率下并在稳定 PWM 偏置后应用同步脉冲。 我们 还同时启用高侧 MOSFET、尽管在本例中、栅极信号顶部已断开高侧 FET 以进行研究、并且栅源极端子已短路以防止任何 意外触发。

每当 SYNC 脉冲下降到接近主栅极脉冲下降沿时、PWM 是否会触发该双脉冲行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我已联系专家回答您的问题。

    但随附的图片已损坏、您能否重新上传?  

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    另请附上您的原理图以供参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请确认您已获得波形和原理图图片。 我可以在将它们粘贴到屏幕中时看到它们、但 当我单击"答复"按钮时、这些内容消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../double-pulse-behavior.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您对此问题有什么新闻吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我们找不到任何波形、而且原理图也是零碎的。 原理图中元件的值 也是难以确定的。

    请重新更新。

    BTW:如果您需要有源钳位反激式控制器,请不要尝试 UCC28780,这是最新的 ACF 控制器,具有许多专门针对 ACF 拓扑进行优化的新功能。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden。

    上周我附上了 pdf 文件、其中包含与电源相对应的原理图部分、第二页上显示了波形。

    这是一个量产项目、因此我不能接受您的建议来使用较新的 IC、但如果它符合我们的需求、我可能会考虑在未来设计中使用它。

    同样、请查看去年11月星期四随附的 pdf 文件。 第7个用于原理图和波形。

    我希望很快听到你的评论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此问题的任何新闻? 这  已经超过一个星期 了,仍然没有答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我们会密切关注您的问题。 但您能否查看我之前的回复?

    我可以在11月7日找到您的原理图。 但 原理图是零碎的(只是 转换器的一部分 )。 原理图中元件的值 也是难以确定的。 您能否用一个清晰的完整原理图来更新它,只有这样,我们才能理解您在第一篇帖子中描述的内容。

    以及一些波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    在这个 e2e 帖子上、已经有一个或多个星期没有回复、如果您无法在论坛上发布原理图、只需发送一个友谊请求、您可以通过电子邮件发送该请求。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚刚向您发送了一份友谊请求、以便我可以向您发送有关该问题的更多信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我本周参加过个人和国际商务旅行、现在我将介绍原理图和 e2e 帖子。

    我将於今日或星期一稍后作出回应,提供更多详情。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 后续行动、感谢您对此问题的支持。 如果您还需要更多信息、请告诉我。

    (我也一直在切换到其他不相关的问题)。

    此致

    Miguel V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel Valdez、

    请参阅下面从数据表中的图6中编辑的时序图、它清楚地显示上升沿信号触发 DMax 的下降沿、因此 OUT 的下降沿不应过同步。 否则、无法 保持预期的最大导通时间。

    此致
    弗兰克