This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:输出电源引脚电压容差

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859359/tps543b20-output-power-pins-voltage-tolerance

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS54622

大家好、

我们的客户 需要对电源轨执行 IR 压降电源完整性分析。 根据器件输出电源引脚、它们希望输出0.85V 电压、但在实际 PCB 板中会出现一些波动。

我们是否可以知道   TPS543B20输出电源引脚的电压限制容差?

提前感谢您的帮助。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    内部基准的容差为+/-0.5%。 通过精确检测负载电压(遥感)而不是仅感测转换器输出电压、TPS543B20将调节负载所需的电压、从而补偿到负载的输出路径中的 IR 压降。 假设客户将 VSEL 设置为0.85V、以便他们不需要反馈电阻器、则 负载处的直流输出电压容差 将接近内部基准容差、并将差分遥感迹线正确布局到 RSP/RSN。

    但愿这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    感谢您的回答。

    在我们的遥感设计中、我们将其视为反馈引脚、因此我们采用了铁氧体磁珠、并通过分压器网络连接回器件的 RSP 和 RSN 引脚。  

    可以这样认为对吗? 请提供您的意见。

    谢谢、

    Vilas Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vilas、

    我已将您的查询提交至 E2E 进行更详细的讨论。



    您好、Kris、

    感谢您的初始回答。 这一点值得注意。 您能帮助解决 Vilas 的其他问题吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vilas、

    如果我理解正确、您计划在转换器输出端使用铁氧体磁珠后获取遥感反馈。 如果您在铁氧体磁珠之后闭合环路、铁氧体和铁氧体之后的附加电容将会增加一个额外的 LC、从而减小转换器相位裕度并使其不稳定。 在您的原型板上、在铁氧体连接到 RSP 引脚之前、应在本地输出端留出前馈电容器、这有助于提供一些相位升压。 根据附加滤波器组件添加的极点和零点、前馈电容可能不足以提供相位升压以稳定转换器。

    如果您可以分享已剪切的原理图和元件型号、我们可以尝试分析稳定性并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    在我的设计中、使用具有 TPS54622器件型号的 TI 器件、  

    我对 VSENSE 引脚是否需要连接 VSENSE 以实现电感器的输出或负载器件的输入有疑问。  

    请提供建议、

    谢谢、

    Vilas Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vilas、

      我已在单独的主题中回答了您对 TPS54622的问题。 我将关闭此 TT。

    此致、

    Gerold