主题中讨论的其他器件: TPS54622
大家好、
我们的客户 需要对电源轨执行 IR 压降电源完整性分析。 根据器件输出电源引脚、它们希望输出0.85V 电压、但在实际 PCB 板中会出现一些波动。
我们是否可以知道 TPS543B20输出电源引脚的电压限制容差?
提前感谢您的帮助。
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jejomar、
内部基准的容差为+/-0.5%。 通过精确检测负载电压(遥感)而不是仅感测转换器输出电压、TPS543B20将调节负载所需的电压、从而补偿到负载的输出路径中的 IR 压降。 假设客户将 VSEL 设置为0.85V、以便他们不需要反馈电阻器、则 负载处的直流输出电压容差 将接近内部基准容差、并将差分遥感迹线正确布局到 RSP/RSN。
但愿这有所帮助。
您好、Vilas、
如果我理解正确、您计划在转换器输出端使用铁氧体磁珠后获取遥感反馈。 如果您在铁氧体磁珠之后闭合环路、铁氧体和铁氧体之后的附加电容将会增加一个额外的 LC、从而减小转换器相位裕度并使其不稳定。 在您的原型板上、在铁氧体连接到 RSP 引脚之前、应在本地输出端留出前馈电容器、这有助于提供一些相位升压。 根据附加滤波器组件添加的极点和零点、前馈电容可能不足以提供相位升压以稳定转换器。
如果您可以分享已剪切的原理图和元件型号、我们可以尝试分析稳定性并提供建议。