This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80是否可以支持具有独立充电和放电端子的拓扑?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859842/bq40z80-could-bq40z80-support-the-topology-with-separated-charging-and-discharging-terminals

器件型号:BQ40Z80

正如 BQ40Z80中的典型应用电路原理图所示、只有一个端子的拓扑结构才会显示、放电电流必须流经充电 MOS。 客户想知道 BQ40Z80是否支持分离充电和放电端子? 因此、放电电流 可能不需要 流经充电 MOS。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能否澄清您的问题? 我认为它可以支持多个充电/放电端子、但如果我们需要审阅、您需要提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    请参阅以下拓扑。 BQ40Z80能否为其提供支持?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    图片未通过、您能否以不同的格式重新发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一种是半分离拓扑、第二种是完全分离拓扑、充电和放电端口是分离的。  

    请帮助查看。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我不确定这是否一定会起作用。 发生 CUV 事件时会发生什么情况?

    我仍然认为最好的方法是遵循 EVM 指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    客户可能需要分离充电/放电端口、这很常见。 我们的 EVM 仅支持串联充电/放电 MOS。

    BQ40Z80具有 VCC (连接到放电和充电 MOS)和 PACK 引脚、因此它可能有机会支持分离的放电/充电端口、因此客户希望我们确认。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    数据表显示 VCC 引脚为 bq40z80供电。 它无法驱动单独的放电或充电端口。 它不是电荷泵输出。

    谢谢