This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:开始开关的 VCC 和停止开关的 VCC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860575/ucc256403-vcc-at-which-switching-starts-and-vcc-at-which-switching-stops

器件型号:UCC256403


您能告诉我开关启动时 VCC 的变化以及开关停止时 VCC 的变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 VCC 超过 VCCStartSwitching 时、UCC256403开始开关、对于 UCC256403、VCC256403为10.9V、并且没有活动故障条件(例如、低于 VBLKStart 的 BLK 引脚)。  当任何故障条件被触发时、切换停止。  如果未触发故障、当 UVLO 降至8V 以下(VCCUVLOrising - VCCUVLOHYS)时、开关将停止。

    UCC256403数据表的图48 (第45页)中有一个启动时序图对此进行了说明。  在图中、VCC 在"PFC 输出电压"之前出现、这意味着 PWM 在 超过 VBLKStart 阈值时启动。

    请注意 、建议将 VCC 保持在13V-26V 之间以运行。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有几个问题。

    ①我知道 VCCStartSwitching 的典型电压为10.9V。
    您能告诉我 VCCStartSwitching 的最小值和最大值吗?

    ②When UVLO 降至8V 以下、开关停止。您能告诉我当时的最小和最大 Vcc 值吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 UCC256403、我们没有有关最小和最大 VCCStartSwitching 的保证值的数据。

    四个 UVLO 关断、可通过从 VCCUVLOrising 中减去 VCCUVLOHYS 来确定最小和最大电压。  当 VCCUVLOrising ABS 最小值为7.85V、 VCCUVLOring ABS 最大值为8.70V、 VCCUVLOHYS ABS 最小值为0.15V、ABS 最大值为0.35V 时、UVLO 将关闭 ABS 最小值为7.5V、ABS 最大值为8.55V

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么决定了 VCCStartSwitching 的最小和最大范围?
    我希望它保持在大约±1V 的变化范围内。

    我想知道您是否知道。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、目前我们对最小值和最大值没有任何保证。  我们可以保证的唯一规格是典型值10.9V。

    此致、

    Eric