This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2572:输出-200V、输入12V 解决方案

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860378/uc2572-output--200v-input-12v-solution

器件型号:UC2572

尊敬的同事:

我们的客户希望使用 UC2572来构建电源解决方案、Vin=12V、Vout=-200V、Iout_max=1mA。

UC2572 是一款非常旧的器件。

我们是否有一些新器件和设计?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    它使用外部 FET、应该可以执行、但我们将对此进行研究、因为这是一个旧器件、我们也需要对其进行研究。

    请注意、我们下周将能够提供后续支持。  祝你感恩节快乐!

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    谢谢! 我们是否有一些新的推荐?

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    这需要实现反相降压/升压、而 UCC2572仍然是我们产品线的理想选择。  您只需设计一个 DCM 电路(通过选择一个小型电感器)、这样所需的占空比不受 IC 最大占空比的限制。  我要将最大占空比设置为75%:

    75%> sqrt (2 x Fsw x Lm x Po)/Vin_Min  

    这样、您就可以在所需的开关频率 fsw 下选择 Lm 的电感。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢!

    客户想知道我们是否有 更详细的 UC2572数据表?

    客户希望进行详细的计算、例如环路补偿。

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    抱歉、在线数据表是我们的最新数据表、我们没有更详细的数据表。  有关设计帮助、请参阅以下文章。

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    谢谢、

    Youhao