This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:变压器行为

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861319/ucc28634-transformer-behaviour

器件型号:UCC28634

实际上、我想获得有关反激式变压器设计的一些建议。 也许可以将此调查转给在这一领域具有专业知识的人。

我在 RM10内核上缠绕了两个变压器、匝数比为34:4:7。 一个变压器工作得非常好、另一个变压器的效率降低了2%以上。 我以为我完全缠绕了这些、它们具有相同的电感和漏电。 然后我意识到,我在相反的方向上缠绕了次级绕,我认为这是不重要的,因为我已经正确地将两翼分段了。

最后、我松开最差的变压器、并将其重新缠绕、使其与性能更好的变压器相同。 这就解决了这种差异、两个变压器都能正常工作、但次级绕组实际上与初级绕组相反。 当以相同的方向缠绕时、性能不那么好。

在30V/2.5A 输出下、在重新绕组之前、一个装置的效率低于90%、而另一个装置的效率为92%、电源输入为240VAC。 重新绕组后、两个单元均以92%的效率运行。

我必须补充的是、这是在接地侧使用同步整流器。

我们的变压器供应商无法解释这一点、因此我想了解这方面是否还有其他东西、我认为 TI 的某个人可能会帮助我或给我一个线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidd、

    UCC28634由我们在美国的团队提供支持、该团队目前正处于感恩节假期、他们将于周一返回办公室、然后回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我对 UCC28634没有任何疑问。我不熟悉如何就我们所面临的相关问题与 E2E 接洽、如果 E2E 不想参与实际 I.C.之外的问题、可能需要将这些问题转给具有变压器知识的人、或者完全予以解雇。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我不是变压器专家。  但是、这可能与绕组之间的寄生电容有关。  当沿不同方向缠绕时、它可能具有更多的寄生电容、这可能会产生更多损耗。

    Lloyd Dixon 撰写了一些有关磁性设计的论文、可能会有所帮助。  

    他们也是 Seamus O'Driscoll、Peter Meaney、John Flannery 和 Georg Young 编写的磁性研讨会论文、您可能也会发现该论文很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、

    研讨会文件中有一些好的地方可能是原因。 我将进一步调查这些问题。

    如果有人需要添加一些内容、我希望将此主题保持打开一整天左右。 欢迎提供任何信息。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    可能是我从一开始就走错了路。 我最初用毛刺线缠绕变压器。 最近、我将类似的变压器作为替代器件、但在初级半部分采用简单的双 filar 格式。 其中一个表现出与原来用利茨缠绕的变压器的性能明显相似。

    我开始对性能较差的变压器展开绕组、并注意到其中一个双滤波器导通一半的初级绕组是开路。 校正后、变压器就能正常工作。

    需要注意的是、端接 litz 导线时很容易漏焊一些匝。

    再次感谢您和 E2E 大家。 Peter