This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:输入电流限制状态位未更新&如何读取电池变化的电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861241/bq25150evm-input-current-limit-status-bit-not-update-how-to-read-battery-changing-current

器件型号:BQ25150EVM

您好,

我有 BQ25150EVM 和4.2V、220mA 电池。

1) 1)输入电流限制状态位何时处于活动状态???

  我已设置-> 1。 充电电流:100mA。

  -> 2. 输入电流限制:100mA

2) 2)我想读取电池充电电流。

  当我读取 ADCIINL 和 ADCIINM 时,它总是给出298/300值。

  但 根据数据表模板、这是错误的。

  为什么???

 还有其他方法吗?

/Akshay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布您的寄存器转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    在 ILIMCTRL (0x19)上、我写入了0x02值、将输入电流限制设置为150mA。

      写入操作成功、但相同的状态位未更新为1。

      如果我连接电源、则 PGOOD 状态位设置为1、如果将其移除、则将其设置为0。

      输入电流限制设置所需的那样。

    2.如何读取电池充电电流?

    /Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电流限制状态位有效、当器件主动限制 PMID 上负载的输入电流高于输入电流限制设置时、该位设置为1。  

    要读取充电电流、请读取寄存器0x46和0x47。 然后使用数据表第21页表2中的 ICHARGE ADC 方程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem,

    1) 1)我已将电池电压控制寄存器(VBAT_CTRL)设置为4.2V

    2)电流电池电压(来自万用表)= 3.287V

    3) 3)预充电电流= 42.5mA、快速充电电流= 100mA

    4) 4)您可以说-> 要读取充电电流、请读取寄存器0x46和0x47。 然后使用数据表第21页表2中的 ICHARGE ADC 方程。


    但它以%表示。

    然后是什么是充电电流值及其单位。 ???

    当我读取寄存器值时、它给出了22408。

    &根据数据表模板(% ICHARGE):(22408 / 0.8 * 65536)* 100 = 0.4273 * 100 = 42.73,但什么是单位???? (安培/mA)

    这意味着它提供的充电电流为0.4273。 我认为,这不是错。

    为什么??

    另一个问题是 、当充电打开时、CHRG_CV_STAT 位不活动。 为什么???

    以及如何通过软件寄存器复位或不复位模块。 ????

    我看不到它的任何状态位。

     

    Akshay P

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 充电电流读数是充电电流设置的百分比。  

    CHRG_CV_STAT 未激活、因为您处于 CC 模式而不是 CV 模式。