This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692-Q1

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860062/tps92692-tps92692-q1

器件型号:TPS92692

我将 TPS92692用作 LED 应用的升压转换器。 转换器将在特定时间点控制一串琥珀色 LED、在另一时间点控制一串白色 LED。 这两个灯串不会同时打开、并且可能具有不同的正向电压。 通过微控制器和使用 IADJ 引脚的外部 DAC 来控制输出电流。 通过微控制器监控输出电流、以确保正确的电流调节。 要求具有5ms 的软启动周期和通过 SS 引脚的启用/禁用信号。
(1)在按照 TI 升压计算器电子表格确定正确的组件(补偿)值后、我已将这些值输入仿真器、并且系统出现过流故障、因为它超过250mV。 使用评估板的补偿参数时、仿真似乎正常工作、但超出了我的5ms 软启动周期要求、预计该要求为文档中的报价值8ms。 如何以有条不紊的方式正确配置仿真、以便转换器能够按我的预期工作?
(2)我正在使用 P 型 MOSFET (BSH201)在 SS 引脚上启用/禁用转换器、但完全禁用转换器大约需要130us、这是我从微控制器施加信号到 PWM 开关停止的时间。 我需要更快地关断(几乎没有礼貌)、因为我要打开输出上的放气电阻器、以使输出电压放电至低于特定阈值。 如何使转换器的禁用响应更快?
(3)您能否确认1类补偿器更适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     SS 时间是 SS 电容斜升的时间,电流模式控制和 LED 与电压稳压器不同。  它取决于外部元件和 LED 的输出电压。  由于您切换不同的 LED 负载、因此可能会有高峰值电流从一个较高电压的 LED 流向较低电压的 LED。  因此最好在打开和关闭缓慢的情况下完成开关(两者都打开)。

    2. 移除 C63以帮助缩短电路的开关时间。  除此之外,它是 FET 对 SS 电容器放电的 RDS on。

    3. 第一类补偿是您应该使用的补偿。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    了解软启动的概念、如何在不达到 VIS 电流限制的情况下缩短软启动时间? 升压计算器提供的组件值会导致驱动器在我的仿真中关闭。 还有另一篇标题为"TPS92692:补偿/稳定性问题"的文章、其中也解释了与升压计算器值的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您将 SS 电容器用作什么值?  在软启动期间、您似乎会获得过流。  您应该以0.1uF 作为 SS 电容器开始。

    如果您尝试缩短 SS 时间、则必须使用 RIS 和电容等外部组件以及不饱和的电感器来支持快速 SS 启动时间。  实际上不建议这样做、因为它将具有高峰值电流、并且展板中的计算假设您有足够的 SS 时间。

    补偿在很大程度上取决于您的负载和 LED 的动态电阻以及电感器和输出电容器。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    我将使用100nF 作为 SS 电容器。

    我更改了 RIS 和电感器以处理电流、从而实现更快的 SS、但是、我很难找到合适的补偿值、因为我的仿真显示了电压和电流振荡等不稳定因素。 我已按照升压计算器电子表格和数据表正确识别这些补偿参数、但没有结果。 您建议我下一步尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    该计算器要求您以其使用电流输入 LED 的动态电阻...这是否正确、LED 的模型是否使用了正确的模型?  

    在仿真中、使用主极点使其现在保持稳定...对于 Ccomp、请使用0.1uF。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    输入的动态电阻为0.9R、这是在典型电压下确定的、并通过查看 LED 数据表中的 I-V 曲线计算得出。

    我已将150nF 用于 Ccomp。

    在降低输出电容后、我有一个工作仿真。 但是、纹波电流比升压计算器中指定的值高五倍。 驱动器在仿真中也非常敏感。 例如、如果我在输出端增加更多电容、驱动器会从 CSP/CSNN 引脚上因过流故障而关断。 如何降低纹波电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您是否在首次发布时运行 PSpice 仿真?它看起来不像 PSpice...它是 LTSpice。  我在这里缺少什么吗?  

    如果您正在运行 PSpice、请将文件发送给我、我将尝试为您提供帮助。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    我没有将 PSpice 用于仿真。

    不过、我设法在最大 Iadj 设置下获得有效仿真、但是在将 Iadj 引脚设置为1V 后、我 再次从 CSP/CCSN 获得过流故障。 我可以向您发送电路图像、以便您可以在仿真环境中重复该图像以解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    您提到了仿真、因此请向我发送您使用的仿真内容。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    我已向您发送了一封包含仿真文件和升压计算器的电子邮件。 请确认收到此电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我收到了您的电子邮件、我们将关闭此主题并将其脱机。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我已收到您的电子邮件、将关闭此帖子并通过电子邮件与您一起离线处理此帖子。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    我已决定为 LED 驱动器使用其他供应商、因为我觉得 TPS92692不能满足我的要求。 感谢您在尝试解决我的问题时提供的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们了解。  我们现在将关闭此帖子。

    谢谢 Tuan