This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:大约最小复位延时时间

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856385/tps3840-q1-about-min-reset-time-delay

器件型号:TPS3840-Q1

您好、TI 团队

我的客户希望知道最小复位延时时间。

当 CT 引脚=开路、10nF、1uF 时、请告诉我该值。

此外、他们还想知道 CT 引脚断开时的典型值。

上面红色帧的值。

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    使用电容器时的最小和最大复位时间延迟可使用数据表中的等式5和6并使用 R_CT 最小值和最大值来计算。

    当不使用电容器时、我们不提供最小或最大复位时间延迟、因为我们不测试这些限制、仅测试最大值。 我们确实有数据表明、在没有电容器的情况下、复位延时时间典型值为~6us、最小值为~5us、但无法保证这些值。 请注意、无电容器的复位延时时间可能会因电路板布局和 CT 迹线上的寄生电容而异。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Micahael -San

    感谢您的快速响应。

    我看到公式5和6。

    但是、对于公式5、TD (nocap、min)的值未知。

    如何进行钙化?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    TD (无电容、最小值)不是我们保证的规格、具体取决于引脚布线的布局和寄生电容。 ~5us 的 TD 估算值(无电容、最小值)是基于我们拥有的数据的安全估算值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San
    很抱歉我迟到了。
    在"7.6时序要求"中、当 CT 引脚断开时、TD MAX 为50μs μ V。
    然而、在"8.3.2用户可编程复位时间延迟"中、最小值被描述为50μs μ s。
    哪一个是正确的?
    我认为从您过去的回答中、最小值将为5μs μ A。
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    我对这种混乱表示歉意。 CT 引脚断开时、TD MAX 为50us。 最小可编程复位时间延迟配置无需电容器(CT 悬空)、最大值为50us 最大值为50us、但配置(无电容器)是最小延迟配置。 我们不保证没有电容器时的最小值、但我们估计没有电容器时的最小复位延迟为~5us。 因此、请注意7.6表将无电容器复位延迟值描述为最大50us、8.3.2将最小复位延迟配置=无电容器=最大50us。 添加一个电容器会增加从无电容器的最小配置开始的延迟。 如前所述、无电容器时的最小复位延迟值取决于布局和工作条件、但我们估计最小值为~5us。

    请告诉我这是否理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San

     

    感谢您的快速响应。

     

    当 CT 引脚=开路的变化为最小值时、我认为复位延时时间最短。

    没有测试最小值的原因是什么?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    未测试 CT =开路时最小值的原因是它取决于布局、布线宽度、布线长度和寄生电容。 对于可编程延迟电容值、我们建议使用大于200pF 的电容。 任何小于200pF 的值都可以视为"CT =开路"、因此这实际上取决于连接的 CT。 我们已将此值测量为~5us、但我们不保证该值、因为它会发生变化。

    我能否问、为什么 CT =开路时的最小值在应用中很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San

     

    感谢您的回答。

    我知道。

    >我能否问为什么 CT = open 的最小值在应用中很重要?

    我询问客户、得到以下答案。

    这是因为 IC 验证了当 Lo 输出降至 V_IT-以下时、该输出可能的周期。

     

    此致、

    高志林