This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92961:开关频率设置不成功

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861147/tps92691-q1-tps92961-the-switch-frequency-setting-was-not-successful

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691TPS92692

您好的团队:

  我使用了 TPS92691Q1设计升压 LED 驱动器。我遇到了几个问题。

1:调光驱动(DDRV 端口)波形始终与开关驱动(栅极端口)波形相同;

2:PWM 频率<20Khz;

3:当我不使用 RT (生成开关频率)时、LED 灯仍以 PWM 频率亮起;

4:效率极低、关闭开关 MOS 的 D 极;

5:我使用升压电路遵循产品手册、其中参数是根据给出的公式计算的、并多次进行比较;

最后,我觉得不设置开关频率会导致一系列问题,但我已多次检查了 RT 的焊接,没有发现任何问题,所以我来谘询有关当局。

CH1:DDRV

通道2:门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否满足您对设计的输入和输出要求以及 LED 输出电压?  我们还需要您的原理图来帮助您了解您的问题。  我有一个问题、就是为什么您在如此低的频率(20kHz)下进行开关

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  该线程现在将关闭,但如果您回复,则将重新打开。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:12-19V

    输出电压:24-27V (COB-VF)

    ILED:6.2A

    20kHz 不是开关频率、而是 PWM 频率。我使用升压电路来遵循数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍需要您的原理图和器件列表来检查设计。  20kHz 调光频率可能很高、但也取决于您尝试实现的占空比。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 PWM 频率设置为1kHz 以下时、开关频率与调光频率相同、灯不亮。当调节为高于10kHz 时、两个频率仍然同步、但灯亮、 但其效率非常低、需要保护的占空比超过10%、并且振铃现象非常严重。

    我想知道它是否与器件有关、我看到互联网上的人们购买了一批器件、有些是正常的、有些是与我相同的、这两个频率始终同步、

    同时、感谢您的回复。 我希望这个问题能得到解决。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是 IS 反馈上没有 RC 滤波器导致了问题。  请参阅升压稳压器数据表的图32。  滤波器为 R7 (100欧姆)和 C19 (1000pF)。  该滤波器用于防止开关边沿的毛刺在 IS 输入端触发故障。  您的设计还有其他问题... C14和 C15应从 CSP 接地、CSn 接地。  VCC 去耦的 C8应为2.2uF 至4.7uF。  

    开关 FET 振铃漏极的原因是电感器中的电流已达到零、这对于开关稳压器而言是正常的。  

    请使用我们在升压计算器上提供的电子表格以及我们的参考设计、通过以下链接帮助您进行设计和布局:  

    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、再次感谢您的回复。 今天,我根据你的建议作了如上图所示的修改。

    1 μ s:图中所示调整硬件参数后、我将 PWM 频率设置为1kHz、开关波形与数据表中的波形一致、但达到特定值后、COB 自动关断、随着占空比增大、电感器的噪声增大。

    2 μ s:、我将 PWM 频率调整为10kHz 及以上、PWM 频率和开关频率波形同步、但 COB 通常亮起。

    顺便说一下、硬件参数是根据您所说的表计算的。

    如何使其不同步并按设计运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 Vin 的输入电压、看看它是否会降至您正在设计的12V 输入以下。  您需要对电路进行故障排除以确定此处的问题。  这是一种大功率设计、因此必须对该器件进行额定值、因此布局也可能是一个问题。  请熟悉器件的数据表、以帮助您进行调试。

    至于以更高的频率进行调光...目前、我建议以1KHz 之类的较低频率进行调光、因为 TPS92692的栅极驱动器必须能够打开调光 FET。  您可以通过查看 FET 的栅极来确定这一点。  您还可以将 R51短接至0欧姆、以帮助达到更高的频率、但20kHz 的频率将取决于您使用的 FET、以及该 FET 上的栅极电荷是否足够低、以便 TPS92691尤其在窄占空比下打开和关闭它 周期。

    再说一次...您需要了解有关稳压器和器件的更多信息、以便对其进行调试。

    谢谢 Tuan