This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773的最小自举电容是多少

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861489/bq24773-what-s-the-minimum-bootstrap-cap-for-bq24773

器件型号:BQ24773

大家好、

BQ24773的最小自举电容是多少? 客户遇到 EMI 问题、他们可以通过将自举电容从47nF 更改为1000p 来解决此问题。

他们想知道这项工作是否完成。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    我们尚未在自举< 47nF 的情况下进行测试、因此不建议低于该值。  1000pF 肯定太小、无法实现最佳运行。  您的客户能否改进布局、在自举电容器上添加串联电阻、在降压功率 FET 上添加0.1uF 电容来改善 EMI?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您建议的自举和缓冲器 RC 值是多少?

    可以提供一些组合值以供参考?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我们仅使用0.047uF BTST 电容器进行了测试。  BQ24773高侧驱动器导通电阻为4欧姆。  如果您添加一个上4欧姆的外部电阻器、则应将 FET 导通时间减少1/2、这将降低 EMI 并降低效率。  我不会增加到超过6欧姆的串联电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在 H/L 栅极上串联了20欧姆、可以通过 EMI 测试。 是否可以接受?

    或者、我们是否可以尝试在 BTST 上串联添加 RC?(2.2ohm+0.047u? /2.2 Ω+0.1u?) 是否有测试的推荐值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    20欧姆与栅极驱动器串联、或可接受2.2欧姆+0.047uF。   

    此致、

    Jeff