This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:如果被钳位、则输出驱动器 GD1和 GD2不工作

Guru**** 2585505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858097/ucc29950-the-output-driver-gd1-and-gd2-are-not-working-if-they-are-clamped

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC27714

尊敬的 TI 服务团队:

我已经处理了上述 IC UCC29950一周了。 我的基本应用是185-230VAC 输入和260VADC 输出、功率高达500W。 目前、一旦我将这些引脚连接到脉冲变压器78602/9C 或驱动器 IC UCC27714、我就无法以任何方式控制 GD1和 GD2。 我已从参考说明和应用说明中获取了这两种可能性。 因此、它不是一个自我发明的设计。

同时、我通过设置1.5V 的固定电压值(通过初级侧上的分压器)被动调整了反馈引脚调节、因此我只想具有固定的开关频率。 此外、我继续删除了(C4022、C4012、R4011、R4019 ->请参阅电路图)、以便我没有能量传输。

该电路的影响如下:

一旦我断开 GD1和 GD2与输出级的连接、PFC 级就处于激活状态、并以固定频率生成 GD1和 GD2。 功率级连接后、UCC29950直接处于非活动状态。 变压器 T4001和 C4022+C4012是否已连接无关紧要。

首先、我假设驱动器过载。 此案例尚未确认。 我还检查了有源组件。

这里有两个必需的文件、我将它们发送给他们。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。

e2e.ti.com/.../LLC-Power-Stage.pdfe2e.ti.com/.../UCC29950-Stage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的联系。 我已经查看过您的原理图、我看到一个很薄的原理图是 LLC 级的输出电容非常低- C4015仅为470nF。 通常、在此功率级别下、需要几 mF 来吸收纹波电流、例如、如果您查看此器件的 EVM、我们使用了4300uF。 您不会显示 L4003的值、但假设它是共模扼流圈、它仍然具有显著的差模电感。 这将强制大部分次级纹波电流在 C4015中流动、并在其上产生非常大的电压纹波。 我不确定这会如何影响控制器、也许 LLC_CS 会跳闸、但我建议您将大部分输出电容移至 L4003的左侧。

    您应该检查的另一件事是 MD_SEL/PS_ON 引脚达到其10.5V 的开启电平(VCC_AB_UVLO (START))。 这里有一些裕度、但如果 Vcc 为12V、则导通晶体管中的电压将损失700mV、电阻器会形成大约0.8的分压器、在引脚上留下9V 电压-这是粗略计算、但您可以检查引脚电压。 LLC 启动时、12V 电压轨可能会稍微下降、这可能会导致 MD_DEL/PS_ON 引脚降至其"ON"阈值以下。

    请告诉我您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    非常感谢您的评估。

    第一点对我来说非常有趣、我将在接下来的几天直接尝试一下。 我没有想到共模扼流圈的差分部分、但它听起来是结论性的。  这是来自 Wuerth 的744824622扼流圈。  
    在我看来、LLC 电平总是在开始时短暂启动、但随后保持未激活状态。 数据表中描述后的关闭将支持您使用 LLC_CS 进行的论文。 我选择了电解电容器的尺寸、因为最终我将使用电池具有极高的容量。 在您看来、4300uF 的尺寸是否仍应独立于输出级上的负载? 这意味着空闲运行会导致问题、我无法想象、因为容量是以标称欧姆负载为维度的。 正如我说过的、在我的例子中、它具有极高的电容性。
    除此之外、我没有空间容纳4300uF/450V 电容器组。

    第二点不完全正确。 尤其是在应用中、TIDA_00704正好用于控制 LLC 级。 此时、我将再次检查您的观点。 但现在问题本身并不是问题。 尤其是 PFC 级可通过 MD_SEL/PS_ON 单独打开和关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    我对您所需的电容错了-我忘记了您的输出电压是260Vdc、而不是12Vdc。

    共模扼流圈始终具有一定的泄漏电感、这是作为差分电感出现的电感。 有时、实际上、CM 扼流圈通常是故意缠绕的、以便具有大量的漏电感。 无论如何、您最好的选择是与 Wurth 交谈。

    UCC29950的 Excel 计算器在 LLC 的输出电路中提供大约2.14A 的纹波电流、电压为260V、功率为500W、因此您需要足够的电容来承载此电流并将纹波电压保持在合理水平。 假设在120kHz 谐振下运行时希望具有5Vrms 纹波、那么您将需要大约55uF 的电容。 然后、输出电感器会形成第二级滤波器、以便可以接受流入电池负载的纹波电流。 请使用器件 Excel 计算器仔细检查这些数字-您可以在器件网页上找到它们。

    请告诉我您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    由于一个多星期以来没有人答复这一问题,我将关闭这一问题。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有这个问题来驱动谐振回路。

    我完全遵循了应用技巧。 但它不起作用。 在本例中、我使用另一个概念开始另一个解决方案。

    感谢您的服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很遗憾听到这种情况不适合您。 祝您在新解决方案中一切顺利。

    此致

    Peter