This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:反激式转换器设计

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A, UC1844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859985/uc3843a-flyback-converter-design

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件: UC1844A

大家好、

目前、我们正在使用120W 输出的反激式转换器。 我们使用的是 UC3843A、我们正在获取输出、但我们面临许多问题、如下所示:-

下面的电路图用于 IC 的启动,IC 的启动电压为8.8V,但在提供小脉冲关闭输出后立即关闭,而我们参考了 UC3843A 数据表中的相同应用。 此外、根据数据表、IC 应在7.6V 时关闭、但我们在8.4V 时关闭(以下视频中随附了对此进行的分析)。

2.您能不能帮助我们以更好/更好的方式为第三绕组之外的 IC 加电、因为我们不想使用它。  

提前感谢

此致

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2019_2D00_11_2D00_25-at-6.04.47-PM.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看此部件数据表中的器件比较表、您会发现使用 UC1844A 比 UC3843A 更好、因为它在 UVLO (ON)和 UVLO (OFF)之间具有更大的迟滞。 此外、该另一个器件的 Dmax 为50%、这正是反激式器件所需的一切。

    此外、在数据表中、您还将看到启动此 IC 可能需要0.5mA、而运行该 IC 可能需要17mA。

    因此、您需要将380k 电阻替换为(50-16)/0.5 = 68k

    然后、您的600uF 电容器具有21mS 的电流、可启动您的12V 输出。

    如果所需时间超过21mS、则电源将持续开启和关闭。

    您可以通过增大电容来解决此问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我让它打开一段时间、此电路是否会损坏我的 IC [引用 user="John Griffin1"]

    如果您查看此部件数据表中的器件比较表、您会发现 使用 UC1844A 比UC3843A 更好 、因为它在 UVLO (ON)和 UVLO (OFF)之间具有更大的迟滞。 此外、该另一个器件的 Dmax 为50%、这正是反激式器件所需的一切。

    此外、在数据表中、您还将看到启动此 IC 可能需要0.5mA、而运行该 IC 可能需要17mA。

    因此、您需要将380k 电阻替换为(50-16)/0.5 = 68k

    然后、您的600uF 电容器具有21mS 的电流、可启动您的12V 输出。

    如果所需时间超过21mS、则电源将持续开启和关闭。

    您可以通过增大电容来解决此问题。

    此致

    John

    [/报价]如果我让 IC 开启一段时间、是否可能会损坏 IC? 因为我的转换器不再工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来有些东西是坏的。

    我真的可以说原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    由于一段时间以来一直没有对这一帖子重新设置、我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter