This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61071:在 TINA 中模拟 TPS61071的前馈补偿网络

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861222/webench-tools-tps61071-simulate-feed-forward-comp-network-for-tps61071-in-tina

器件型号:TPS61071
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我想仿真 TPS61071升压器的最佳前馈补偿网络。

我已从 webench 导出设计、并尝试从 TINA-TI (TM)仿真器中的 TI 培训主页 TINA-TI 视频培训系列电源产品仿真中复制负载瞬态方法。

仿真缝隙导致计算受阻、 我怎么做了? 在视频的示例中、它工作正常、但不适用于 TPS61071型号。

我期待您提供任何帮助。

OT:我无法在 PSpice 中启动 TPS61071的 PSpice 模型?

e2e.ti.com/.../Noname3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我检查了您所连接的仿真模型。 似乎有一个关于趋同的问题。 您可以将负载设置得稍高一点、Rload=100R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢敏奎、您好

    感谢你的答复。

    我尝试了您的建议、这使其趋同。 但遗憾的是、完成200us 的简单瞬态分析仍然需要几个小时。

    我应该提到的是、我在 TINA 软件中不是一个有经验的用户。  

    我无法使 TINA 计算速度更快、是否有方法可以减小计算点的步长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    通常、基本功能需要不到1小时的时间。  

    我是否可以知道仿真的目的?  因为不同的请求需要不同的步长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢敏秋您好

    目的是优化用于 负载调节的主控网络。
    我首先尝试在实验室工作台上重现测量结果、这是一个80mA 的开关负载。

    在哪里可以设置计算的步长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    通常、我使用20ns 作为最大步长。 如果您需要更快地完成、您可以尝试更大一点。

    此外、如何使用 Webench 进行仿真? 如果只是检查升压转换器周围的性能、速度会快得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢明奎、您好

    n´t、我无法在 Webench 中添加组件、前馈网络不在标准 TPS61071原理图中。