This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:检测 OVLO 的延迟响应

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861095/lm5069-delayed-response-to-detect-ovlo

器件型号:LM5069

大家好、团队、

目前、我的客户在 OVLO (33V)、UVLO (20V)和浪涌保护用途(80V 持续100ms)的电路之一中使用 LM5069、但该器件需要超过55us 的响应(GATE 引脚为低电平)。 因此、在55us 内、LM5069的输出端会产生80V 电压。 器件的典型输入工作条件为28V。 为什么该器件在 OVLO 检测到的情况下需要55us 的响应、但在数据表中、它提到了栅极为低电平的11us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的支持!

    11us 是延迟响应、而不是栅极放电至低电平的时间。 对于 OVLO 事件、控制器以2mA 下拉电流下拉栅极、因此放电时间取决于栅极引脚上的有效电容。

    请尝试在栅极处使用齐纳钳位、如 http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 所示 并进行测试。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速响应。

    我的客户实施了上述更改、并观察到以下结果:

    它们 将具有500mW 性能的齐纳二极管(36V 钳位)放置在 LM5069的栅极引脚上。 以下是测试用例及其结果。

     

    测试案例:1.

          28V DC 标称输入电压和60VDC 的电压尖峰脉冲、持续一秒。

    结果:1.

          未观察到故障(具有和没有400mA 负载)。

     

    测试案例:2.

          28V DC 标称输入电压和70VDC 的电压尖峰脉冲、持续一秒。

    结果:2.

          观察到的故障(带和不带400mA 负载)。 齐纳二极管、导通元件(MOSFET)损坏、引脚1和2附近的 LM5069体有明显的灼伤痕迹。

     

    测试案例:3.

          28V DC 标称输入电压和75VDC 的电压尖峰脉冲、持续一秒。 通过62k 串联电阻器连接到 LM5069栅极引脚。

    结果:3.

          观察到故障(无400mA 负载)。 反向电压阻断二极管(最大电流为250mA)损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您能否共享组件详细信息... MOSFET 器件型号、齐纳二极管 器件型号、Cout 值。

    此外、还为案例3提供一些测试波形。 请捕获输入电压、输出电压、栅极和输入电流  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     

    请查看以下必填详细信息:

     

    MOSFET PN:- BSC035N10NS5ATMA1 (Infineon)齐纳二极管:- 36V、TZM5258B-GS08 (Vishay) COUT 值= 20uF。

    随附图像在案例3的烧毁条件下具有 LM5069的输入和输出。

     

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您能否也包括栅极和输入电流。

    此外,为(Vin-Vout)*输入电流添加数学函数,以检查 MOSFET 上的功率应力。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您是否能够 检查 MOSFET 上的功率应力。 ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我暂时关闭它、请随时发布更新以再次打开它。

    此致、Rakesh