主题中讨论的其他器件:LM5155、 TIDA-020013
大家好、
我想为 从事 SPD-SmartGlass 驱动器设计的客户推广 TIDA-020013。 TIDA-020013使用 LM5155升压+电压三倍频 器配置来生成200V @ 100mA、如下所示。 我的客户的设计只需要110V 的输出。
我的问题是如何计算最大负载电流100mA、以及为什么 LM5155需要处于 CCM 模式?
此外、数据表中的图43提供了另一种生成110V 电压的可能方法。 那么 、LM5155为什么需要处于 DCM 模式、以及如何计算最大负载电流? 哪种配置更好?
非常感谢您的帮助。
此致、
查尔斯