This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:温度相关接通时间

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859720/ref3450-temperature-affection-turn-on-time

器件型号:REF3450

大家好、

导通时间是否与温度相关? 这是因为我们的客户检查 了整个温度范围内的 Vout 导通时间行为。 它们可以看到如下所示的图。 数据表上显示了红线。 我添加蓝线来解释这种现象。 为什么蓝线(Ta=105C)的导通时间高于红线(Ta=25C)。

谢谢、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    我以前没有听说过温度与导通时间的关系。

    让我在实验室中测试这一点、并询问我的内部团队。

    是否需要最短启动时间或这是否会导致问题?

    您的客户使用的输入/输出电容器大小是多少? 电容器是否也暴露在热环境中?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    我在实验室中尝试测试了 REF34系列、但我没有看到过与温度变化的启动时间有如此大的差异。

    您是否有我可以尝试的原理图?

    它们将哪种类型的电容器用于输入旁路和 CLoad?

    这是否只是电容器随温度变化而产生的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    输入电容为1uF。 输出电容器为10uF。 负载为2.5欧姆

    电容器是陶瓷电容器。

    可以尝试一下吗? 如果可能、我想查看测试结果。

    谢谢、

    Uchihara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国的假期、我无法在下周进行测试、但我将看到它有多大变化。  您能否确认2.5年前您是否意味着2.5k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    抱歉、出现拼写错误。 是的。 您正在收集。 2.5千欧用于收集信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    我测试的结果与您发布的图表类似。

    10uF 陶瓷电容在125°C 时降至5-6uF。 这就是为什么启动变化很大的原因。 从25C 到 冷、电容更一致、因此启动不会变化。  

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    这在高温方面是有道理的。 但我对低温有疑问。

    与高温相比、冷温度下的导通时间为低速、即使电容值应更改为低。

     你怎么看? 软启动是否与温度相关?

    谢谢、

    Uchihara

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara、

    我在冷态时测量的电容较高、因此较慢。 电容值越高、充电时间越长。

    我会要求您的客户在整个温度范围内测量其电容器并查看其变化情况。 我觉得它将与启动时间相匹配。

    软启动与软启动的相关性很小,但除非电流高于19mA,否则软启动不会触发。 因此、这不适用于该电路。 因为浪涌电流更接近6mA。

    -Marcoo