This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:交错升压转换器

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860821/ucc28220-q1-interleaved-boost-converter

器件型号:UCC28220-Q1

大家好、

我正在使用 UCC28220-Q1开发交错升压转换器。 我在通用板上完成了原型设计。 现在、我将在 PCB 上对其进行测试。  所需的输出电压稳定一分钟或更短、然后开始缓慢下降几秒钟、然后快速下降。 我观察到了 UCC28220-Q1的 PWM 波形、在启动时、这些波形符合要求。 一段时间后、当输出电压开始下降时、在所有试验中、PWM 交替丢失一个通道。 问题可能出在哪呢?

谢谢、此致、

Akshay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    此问题出现在何时?  还是空载、这无关紧要? 低输入电压或高输入电压、还是无关紧要?

    作为一个猜测、它可能是由斜率补偿或 LIN OV/UV 引起的。

    如果您可以提供 PWM OUT1和 OUT2的波形以及输出电压、那么最好进行分析。

    原理图会更好。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay, 我已经很长时间没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。 谢谢。------ Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    很抱歉我迟到了。 问题在于电流检测。 在设计用于电流感应的 PCB 布局时,您能否为我提供一些详细的指南?

    我无法向您提供 PCB 光绘文件、因为它是机密文件。

    谢谢、此致、

    Akshay Rote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

    TI 建议在 CS1和 CS2端子上放置一个小型外部滤波电容器。 跟踪滤波器
    从 CS 到 GND 端子的电容器。
    将 CS 网络上迹线的总表面积减小到最小。
    将去耦电容器和噪声滤波电容器以及感应电阻器直接连接到中的 GND 端子
    星形点方式、确保载流功率轨道(例如栅极驱动回路)处于跟踪状态
    以避免可能影响模拟信号完整性的噪声和接地压降

    此致、

    Teng