This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:PMP20058

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860945/lm5022-pmp20058

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP20588

我已将 PMP20058 POE 参考设计复制到电路板上、电路板上包含了所有相同部件、包括 Coilcraft 变压器。  我的输入电压为12V、我希望输出电压为54V。  我的设计不起作用、没有输出。  您能否提供一些基于 PMP20058原理图的故障排除技巧、以便我开始查找问题?  我是否可以对电路进行更改以强制其启动、从而继续进行故障排除?  是否有 PMP20058电路的测试结果和波形可供我与电路进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您使用 LM5022。 请发送您用于创建自己 PCB 的原生原理图、我们可以在复制原理图时检查是否有任何错误。   

     您是指 PMP20588吗?  如果是、测试结果位于以下链接

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidudc7

    请注意、我们下周将能够提供后续支持。  祝你感恩节快乐!

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ER120901_2D00_011S_2D00_03_2D00_A01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我找到了问题并已解决。  我必须移除连接到 COMP 引脚的运算放大 器 U22、该引脚是我用来尝试创建电压监控器电路的。

    但是、我发现、如果我尝试从该电路汲取超过1安培的电流、输出将下降。  我应该更改或测量什么以确定较高电流的问题来自哪里?

    感谢你的帮助、

    Andrew Shinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松开输出调节(Iout>1A)时,您能向我展示 C44电压吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我发现了问题的根源。  用于隔离式 POE 转换器输入的12V 电源 I AM 限制了电流。

    您的 POE 设计完全符合预期。

    感谢您的帮助、很抱歉耽误您的时间。

    Andrew