This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A:与 UC2825DW 和 UC2825AMDWEP 的兼容性问题

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2825, UC3842, UCC28C42, LM25037, UCC28250, UCC28251, UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859405/uc1825a-compatibility-issue-with-uc2825dw-and-uc2825amdwep

器件型号:UC1825A
主题中讨论的其他器件:UC2825UC3842UCC28C42LM25037UCC28250UCC28251UC2825A

使用 UC2825DW 控制器设计了一个 DC-DC 转换器。 此控制器满足所有电气参数要求并测试了3块电路板。 将 UC2825DW 替换为 UC2825AMDWEP 控制器后、转换器在脉冲 skiping 模式下工作。上述两个 IC 的兼容性为1:1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    这些器件与引脚2引脚兼容。

    IC 上的 SS 功能是否已在脉冲跳跃模式下激活?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 SS 功能在5V 时始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    旧的 uC 部件可能对栅极驱动输出上的负电压和电流敏感。 尝试在 OUTA 和 OUTB 引脚之间连接信号电平肖特基二极管、以查看问题是否得到解决。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将肖特基二极管连接在 OUTA 与 GND 之间、OUTB 与 GND 之间。 它没有解决问题。

    此致、

    Bhanuprakash CV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个较旧的 UC 部件和年份存在此问题的日期区域?

    较新的 UC 不再存在此问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    所有 uC 部件均基于双极工艺、某些器件可能对栅极驱动引脚上的负电压和电流敏感。 PCB 布局和接地回线在这方面有很大的作用。 在某些情况下、我们发现在栅极驱动输出引脚和接地之间添加二极管是有益的。

    较新的器件是 UCC、基于 CMOS 工艺、栅极驱动输出电路具有不同的特性、可提高其针对此问题的稳健性。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Bhanu 将 OUTA 与 GND 之间的肖特基二极管连接、OUTB 与 GND 之间连接。 它没有解决问题。 请您发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UC2825 CMOS 版本的 PN 是什么。  

    它们之间的变量是什么?它们的额定电压是125C 吗?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉、我的解释不是很清楚、UC2825是一个基于双倍流程的旧器件。 Unitrode 发布了具有 UCC 前缀且基于 CMOS 工艺的较新器件、例如 UCC28C42。 在这种情况下、UCC 版本之前是 UC3842器件。

    但是、UC2825器件没有 CMOS 版本、因此没有 PCN、因为所有 UC2825型号都基于双极工艺。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    是否有等效于 UC2825的 CMOS 来考虑总占空比接近100%的推挽

    R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、Richard、

    期待您尽早解决 UC2825AMDWEP 客户问题的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    没有引脚对引脚 CMOS 等效器件、但 UCC28250和 UCC28251是具有 SR 驱动信号的 CMOS 推挽控制器。 还有 UCC2808A 和 LM25037作为替代推挽控制器。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我查看了 UC2825A 数据表、我发现在应用原理图中、OUTA 和 OUTB 还具有连接到 Vcc 轨的肖特基二极管、请参阅图12第10页。

    您还可以尝试在开环模式下操作 UC2825A。 拉动 FB 信号负载、并使用一个电阻器为 EA OUT 引脚加载以固定占空比。 电压误差放大器的短路电流能力约为1.5mA。 EAOUT 的最大输出电压为5V、因此1.5k 电阻器将产生2.25V 电平、占空比可能有点低、但您可以减小电阻器值以增加占空比、从而获得合理的工作点。

    另外、尝试将 ILIM 引脚短接至0V 以消除可疑情况。

    希望这部分内容有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我希望你在这个问题上取得了一些进展。 由于此帖子一周内没有活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter