This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:TPS51120 PWM 双用器问题

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861174/tps51120-tps51120-pwm-double-pluse-issue

器件型号:TPS51120

您好、先生、

我们的客户响应 TPS51120存在 PWM 双倍乘问题、如下所示、

我们有截止输出不会影响负载 、我们尝试将 COMP2短接至 VFB2 、但未得到改善。

我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    更新了原理图、

    此问题仅在3.3V 电源下出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些输入作为参考。

    1、检查 C16规格是否符合数据表中的公式19。

    2、如果项目1正常、则将20pF 电容器与 R9并联以尝试。

    3、在1和2之后、问题仍然存在、让我们回顾一下布局。

    顺便说一下、检查这种情况只在轻负载或轻负载和重负载时发生。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们尝试将20pF 电容器与 R9并联、但没有显著改善。
    但我们将更改为100pF 双脉冲、如下图所示。
    TPS51120的电容最大值是多少?

    添加100pF

    添加20pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TI 是否有 TPS51120的建议电容最大值?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    我记得我回答了这个问题,但似乎我没有提出。

    通常建议该电容不超过100pf。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢

    Hugo