This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:COMP 引脚最大拉电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860135/tps544c25-comp-pin-maximum-source-current

器件型号:TPS544C25

数据表未显示 COMP 引脚可以提供的最大电流。  您是否有该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

      有关信息、请参阅"误差放大器和反馈电压"部分下的电气特性表。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    给出的数据是针对最小电流的。  我需要最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

       您计划如何使用最大电流?  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划下拉 COMP 引脚以实现外部过压保护。  我想确保我能够灌入足够的电流、使我的外部误差放大器调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

       在这种情况下、您需要使用最小电流进行设计。 如果您设计的是最大值、则器件之间的差异无法确保误差放大器具有足够的灌电流、以便在误差放大器实际具有较低的灌电流时使 COMP 引脚拉低足够。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    误差放大器输出(COMP)具有内部电流限制功能、可保护误差放大器电路不会因 COMP 引脚接地短路或 COMP 引脚接地瞬时短路等制造缺陷而受损、 内部电流限制的额定值不适用于持续运行短路或驱动过驱动 COMP 引脚的外部电路。  COMP 在电流限制下持续运行会随着时间的推移而降低误差放大器的性能、最终可能导致损坏。

    为了进行测试、一个将暂时过驱动 COMP 引脚的外部测试电路应该被重新排列以提供最小10mA 的源电流。

    没有内部灌电流限制、尝试使用能够驱动超过1mA 电流的外部电源来过驱动 COMP 引脚可能会立即导致 COMP 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    因此、内部电流限制上没有最大值的数据、对吧?  我将必须测试此值以确定该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

       如果您想将 COMP 引脚用作保护机制、则不建议将其过驱。 如果您有更多问题、请告知我们。  

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

      我们将继续并关闭此 TT。 如果您仍想继续此主题、请在下面发布您的问题以重新打开该主题。

    此致、

    Gerold