This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:开/关操作

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858826/ucc2895-on-off-operation

器件型号:UCC2895

UCC2895控制器存在一个奇怪的问题。

我们遇到的问题是、当我们关闭电源然后再次打开时、主电源不会出现。 使用 FA5502时、功率因数校正部分似乎工作正常、辅助输出正常。 主开关似乎不工作。 经过以分钟为单位的超长时间后、它最终会再次启动。

请注意、这种异常情况并不总是出现。 有时电源只是正常工作。

我怀疑这不是一个瞬态问题、例如会出现某种干扰、而是在发生这种情况时、例如在采用 F/F 等稳定类型器件时

我过去曾两次尝试提交此问题、并且有两个不同的案例编号、其中一个(以449结尾)已关闭、另一个(以360结尾)仍处于打开状态。 我被要求提交一份原理图、现在我已获得授权。 我已将原理图附在未决问题编号(以360结尾的案例编号)上。 出于保密原因、我无法公开发布原理图、抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil

    我不知道您引用的案例编号-您能否给我发送一个链接-您可以直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我、也请附上原理图。

    在没有任何其他信息的情况下、下面列出了一些可能会阻止器件启动的事项-

    如果 VCC 轨未达到 UCLO_ON 阈值-通常为11V、则器件将不会开始开关。

    请检查 SS 引脚上的电压-它是否被钳位至零并在开关前立即开始上升、或者在施加 VCC 时是否正常上升?

    REF 引脚应在 VCC 超过 UVLO_ON 阈值时立即变为5V -它是这样做还是等待直至开关启动。

    如果这已经包括在内、我将对此表示歉意。  请注意、我将在下周二26日之前离开办公室、但如果您一进入办公室就能收到回复、我今天可能有时间回复。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil

    您是否有任何更新?  - 请注意,我将在下周外出办公。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    你早就没有答复了。 我现在要关闭这个线程。 如果您有更多问题、您可以创建新主题进行讨论。

    谢谢