This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:当设置了完全充电位时、ALERT1引脚会禁用充电器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861135/bq34110-alert1-pin-inhibit-the-charger-when-fully-charge-bit-set

器件型号:BQ34110

你好

我使用 Alert1引脚作为电池组 EOS 学习的充电器控制、我尚未启用引脚控制配置、但我发现当电池达到充电终止条件时、Alert1引脚将触发、这将禁用我的充电、 这是一种意外行为。如果我还使用太阳能电池板以小电流为电池充电、我不希望在通过直流插头完全充电时终止充电器。 您能不能帮助禁用此功能、但保持 Alert1引脚上的 EOS 学习功能。

随附的文件是 bq34110器件的 gg 文件。

笼 Chene2e.ti.com/.../X55_5F00_Gauge_5F00_4007_5F00_DVT2_5F00_20190621.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cage、

    我要将此任务分配给我们的一位应用工程师、让他们为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang

    我们迫切需要澄清这个问题、因为项目只需单步执行 MP 构建、请尽快与我联系。 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的 gg 文件:

    设置 配置 直接充电引脚控制 0°C 十六进制

    DCP2:0 = 100、这意味着 alert1引脚将用于直接充电器控制。 这不由引脚控制配置寄存器进行门控、并且有效地启用此引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik

          我需要它来控制充电器以进行 EOS 学习、但不能让其他充电器完全充电等。、只能启用 EOS 学习吗?

    笼陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当监测计处于正常(而非 EOS)模式时、您可以使用主机 uC 禁用直接充电器引脚控制功能。 我不确定我是否正确理解了您的问题。 请详细说明这在您的系统中是否不可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik

    我们的 UC 无法实现、因为我们的客户不喜欢通过软件来控制充电器。 监测计参数是否有任何配置可满足我们的要求? (驱动充电器仅用于 EOS 学习)

    笼陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cage、

    如果没有 UC 交互、我不确定这是否可行。

    您需要的似乎是监测计控制器通过充电器引脚切换 EN 引脚来禁用充电器的一种方法。 但是、我们目前在监测计上没有此功能。

    我建议使用简单的 I2C/uC 实现、而不是依赖监测计。