This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936EVM:D1、D2

Guru**** 2508805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858423/lm34936evm-d1-d2

器件型号:LM34936EVM

您好!

我无法从 BOM 列表中找到 D1和 D2。

您能告诉我这些器件型号吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您提出问题。

    我正在与设计电路板的工程师进行核实、并将很快返回给您。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我的理解是、EVM 上未使用 D1和 D2。  您是否看到已安装其中一个?

    请注意、我们将在下周提供后续支持。 祝你感恩节快乐!

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XI-SAN、

    感谢您的支持。

    >请注意,我们下周将能够提供后续支持。

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    很抱歉耽误你的时间。  我检查了实际的 BOM 以及安装的 D1和 D2。  

    D1: RSX501L-20TE25  

    D2: RB050L-60TE25

    两个都是 Rohm。

    实际上、EVM 上不需要这两个二极管。  似乎任何早期设计都完成了该设计、后来我们发现不需要该设计、但在某种程度上、它仍留在最终 EVM 中。  但是、保持它们处于打开状态不会导致电路的性能变差。  

    谢谢、

    Youhao