This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:如何在使用外部 Vref MPPT 时禁用16秒复位 OCV 采样?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854345/bq25504-how-to-disable-the-16sec-reset-ocv-sampling-while-using-the-ext-vref-mppt

器件型号:BQ25504

你(们)好  

我将为 BQ25504提供外部 Vref、并采用外部 MPPT 算法。

16s OCV 采样会干扰我的设置和测量。

请告诉我如何在不禁用外部参考 MPPT 操作的情况下禁用16秒的定期 OCV采样?  

谢谢、此致、

M. O.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M. O.

    请查看数据表中 VoC_SAMP 引脚说明下的第6节。 '要禁用 MPPT 采样电路、请连接至 VSTOR。' 请告诉我是否还有其他我可以帮助的东西。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ricardo。 当我将 VOC_SAMP 连接到 VSTOR 时、16秒采样不会停止。  

    M. O.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从先前的试验中、当我将 VOC_SAMP 连接到 VSTOR (并 在外部提供 VREF_SAMP)时、直流/直流转换器不工作。

    通过试验、我必须保持 VOC_SAMP 打开并馈入外部基准 VREF_SAMP、但是它每16秒复位一次。

    您能否使用外部基准和16秒采样来确认 MPPT 的配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.O.

    短接 VOC_SAMP 将仅禁用 MPPT 采样。 无法禁用 RDIV 采样、因为这是操作所必需的。 至于对 VREF_SAMP 应用引用、我认为我可能理解您的问题。 您能否在电源和 VIN 之间串联一个100欧姆的电阻器? 如果您直接连接到电源并尝试调节输入、则电源将与 IC 的调节冲突。 最终、电源将胜出、转换器将无法工作。 添加电阻器将允许 IC 正确调节到您的基准值。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、感谢您的建议。 实际上、我在低功耗能量收集应用中使用了 BQ25504。 因此、它已经具有输出电阻。

    该16s 采样事件会干扰我尝试使用外部 Vref 执行的 MPPT 算法。 控制/关闭/同步该16s 采样的任何建议。 我甚至不知道何时发生。 如果我知道何时发生 OCV 采样、我会关闭外部 MPPT 算法。   

    我在设置新 Vref 后发布了另一个有关响应时间的问题、以测量新输入电流来计算下一个 Vref?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/858313

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    我仍然感到困惑的是、您每16秒就会看到一次样片事件。 此行为表示 MPPT 仍处于活动状态。 您能否通过测量 VOC_SAMP 和 VSTOR 之间的电压来确认 MPPT 是否已禁用? 您是否还可以尝试重新创建数据表的图18?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、  

    感谢您的回答。  我在前面注意到、如果我禁用 MPPT (OCS = VSTOR)、使用 Vref 的调节将无法正常工作、直到我让 OCS 再次浮动。  另一个问题是、我要连接 VSTOR=2V 以避免冷启动情况。  

    我刚刚重试了:

    VSTOR=偏置、由 (Vs=2V、Rs=100k Ω)、

    不过、两者均已连接~400mV (不是2V)  

    在避免冷启动条件的同时、使用外部 REF 的建议设置是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我重复一些部分、以便更清楚。

    对于外部 MPPT 情形:我设置 Vref、检测 Iin_dc,然后计算下一个 Vref ... 这些迭代步骤的速度有多快?

    在搜索/迭代最佳 Vref 时,对于每个迭代步骤,VSTOR 应该大于或达到>1.8V?
    我能否运行我的分机 处于冷启动模式的 MPPT 算法? 或者我必须等待主 BOOST_CHARGER 处于 VSTOR >1.8V 的电压?  

    将 VSTOR 连接到 OCS 以禁用内部 MPPT 时、能否将 VSTOR 连接到2V? 但一旦它们被连接、它们都下降至~300mV!

    非常感谢您的建议、建议和解释。  

    谢谢、

    _________________________________

    更新:

    ocs=vstor 禁用 MPPT 并禁用 booster 芯片。 外部 VREF 是无用的、(VSTOR、OCS)在330mV 时死机!  (即使在高电平引脚、Vin >冷启动时也是如此)  

    为了使直流升压器正常工作、我必须使 OCS 保持悬空、但同样、16节的问题...  

    在2018年根据早期声明设计系统后、数据表非常令人困惑和失望。该数据表的工作电压为330mV (数据表2015-2018) 、该数据表在2019年数据表中进行了更新、显示了600mV 冷启动的现实情况!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    很遗憾听到您对产品感到失望。 遗憾的是、我们不保证超出数据表最新版本中指定的范围的性能。 您必须调整设计的工作条件以符合器件规格、从而继续提供支持。  

    如果您对此表示同意、请您向我发送系统原理图、因为我在 EVM 上重现问题时遇到问题。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    2018年、我选择了 TI 芯片、并根据最近的数据表构建了我的系统、该数据表多年来(从2015年到2019年)一直声称具有330mV 冷启动电压。 2019年刚刚进行了更正、这真的令人失望。

    当前数据表中的第二个问题是"连接 OCS=VSTOR 将禁用 MPPT 并允许外部 REF 工作"。 但是、这种情况并非如此、与最新数据表中提到的情况不同、连接 OCS-VSTOR 将禁用升压器本身、VREF 变为无用。 即使在功率/电压高于冷启动的情况下、我也发现了这个问题、并且 VSTOR 在连接 OCS 时会重载、并且永远不会出现超过400mV 的情况!

    我的板与参考板 https://www.ti.com/lit/ug/sluu654a/sluu654a.pdf 具有 相同的值。   

    我的主要问题是尽快使用外部 REF  

    谢谢、  

    Ouda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    遗憾的是、我无法保证当前规格之外的部件性能。

    在冷启动之外、我没有看到任何有关禁用 MPPT 和应用外部电压基准的问题。 您是否可以尝试使用具有串联电阻的直流电源来仿真您的电源? 我想看看您是否可以重新创建在冷启动之外工作的外部参考系统的此示波器捕获。 还请提供您的 VBAT 电压。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的观看。 我想 VSRC 是 VSTOR、对吧?  

    使用外部变量 VREF 在 Vindc 到 Vstor 之间进行升压的位置是什么? (当 VSTOR=OCS 禁用 MPPT 时)?

    您能否为具有不同 VREF 的升压 Vstor 低 Vindc 生成曲线?  

    关于保修:2018年初、我根据数据表2015-2018设计并订购了芯片、但冷启动时出现误导性。

    最近在当前的2019数据表中更正了冷启动。 如果像 TI 这样的公司不能保证多年来销售的误导性信息、谁会这样做! 谢谢、

    Ouda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    要应用外部基准、您的器件必须处于冷启动状态。 VSRC 是我的电源电压、因为我无法使用太阳能电池。 VIN_DC 是芯片在其输入端看到的结果。 我在其中一个附加图像中标记了我的设置。 在所连接的实验中、我将电源设置为3V 并提供各种外部基准电压。 在所有这三种情况下、BQ25504能够将 VIN_DC 调节到所需的设置。  

    谢谢、

    Ricardo

    e2e.ti.com/.../MPPT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的观看。 您使用的是5V、R100电源、其可用引脚=(Vsrc^2/4/R)=62.5mW、这是巨大的输入功率和极高的输入电压、这是直流升压吗?  

    我的设计基于   具有相同规格的 TI 参考板 www.ti.com/.../sluu654a.pdf。 您可以在电路板上进行测试、如果您有的话。  

    我对 TI 参考板中指定的升压转换器升压至3V 感兴趣。

    低功耗电源> 引脚= 15uW (最新的冷启动点)

    您能否使用电源引脚=20uW (仿真为 Vsrc=1V、Rsrc=10k 欧姆)来重复上一个实验?  

    并找到最优 Vref 以获得最大功率?  连接 OCS=VSTOR 时

    侧面问题:从 TI 参考设计板上、连接 OCS = VSTOR 以使用外部 VREF 是否正确?

    这仍然会拉低我的 VSTOR 并使 VREF 无用、我不得不让 OCS 浮动才能运行。 (这样做是否正确、以使 OCS 悬空并提供可变 VREF? 您知道在这种情况下正在发生16s OCS。  

    谢谢

    Ouda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    在我的实验中、我的器件在输入端看到小电压(1V、0.7V 和0.6V)、并在 VSTOR 端升压至3V。 该器件作为升压电路运行。 我使用的是您链接的同一参考板。 我已定位 JP1、以便在实验中短接 OCS 和 VSTOR 以禁用 MPPT。

    作为客户、您需要确定特定能源的最佳 VREF 值。 如果您为我提供该值、我将很乐意在实验室中根据我的能力重新创建该值、并为您提供与您的值进行比较的结果。

    在 VREF 上施加外部电压时、可将 OCS 和 VSTOR 短接以禁用 MPPT。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的回复。 正如我在前面指出的、您的电源为62.5mW。

    您能否仿真较低的电源(1V、Rs=10k、Pav=20uW)? 此设置使用具有电阻比的内部 MPPT、但 在 OCS=VSTOR 时不能与外部 VREF 配合使用。  

    谢谢、

    Ouda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    很遗憾、我将无法访问本周的实验。 您是否可以在实验中尝试此操作并发回一个示波器捕捉>

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我正在等待您对我的请求的响应:  

    "正如我在前面指出的、您的电源为62.5mW。

    您能否仿真较低的电源(1V、Rs=10k、Pav=20uW)? 此设置使用具有电阻比的内部 MPPT、但 在 OCS=VSTOR 时不能与外部 VREF 配合使用。 "

     

    您能否仿真最低可能的电源:PAV= Vsrc^2/Rsrc/4  

    您是否可以显示芯片可以在 VSTOR 连接到 OCS 时为 VSTOR (>2.8V)完全充电? 因为我从未发生过这种情况。 请勿在62.6mW 过大之前使用该大型电源。

    谢谢

    Ouda

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥达、

    我已使用 Rsrc = 75k 以我的最大能力重新创建了您的设置。 我没有发现任何问题。 在我显示 VSTOR 充电高达3.28V 的示波器屏幕截图中、我断开了电池以加快充电过程、因为 VSTOR 电容器充当一个小型快速充电储能元件。  

    很遗憾、如果没有您提供的示波器截图或有关您设置的更多信息、我将无法提供进一步的帮助。

    谢谢、

    Ricardo