This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:AEC-Q006

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1, TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861341/lp5912-q1-aec-q006

器件型号:LP5912-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS745-Q1

您好、先生、

LP5912-Q1的接合线材料为 PCC 导线(金属为铜、但镀金和钯涂层)。

我的客户询问、如果接合线是铜、芯片还应该通过另一个汽车认证 AEC-Q006。

我是否可以知道 LP5912-Q1是否通过 了 AEC-Q006认证?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将对此进行研究。 我明天会回来。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我找到了答案。 由于 LP5912-Q1是在2016年7月1日之前发布的(当 AEC-006发布时)、因此在这段时间内未进行测试。

    他们是否可以改用新的 TPS745-Q1? 它使用金键合线。

    ~ Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    由于我熟悉 AEC-Q006、如果客户提出此问题、我们无法向他们推广 LP5912-Q1?

    您是否听到 其他客户的 AEC-Q006请求?

    我担心、如果越来越多的客户要求这样做、我们是否会获得 AEC-Q006认证?

    非常感谢、

    Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    LP5912-Q1是一个很好的器件、但我们通常符合当时的现行标准。

    AEC-006不会经常出现、但我可以告诉您、我们今天发布的任何采用铜线的器件都将接受额外的测试。  

    TPS745-Q1是否不满足其应用要求?

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    由于我们一周内没有收到您的任何反馈、我们假设问题已经解决、如果情况并非如此、请再次简单地回复此主题。  

    此致、  
    Jason Song