This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:在使用 UCC25600进行全桥 LLC 转换器设计时需要帮助

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCD3138, TIDA-00381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861143/ucc25600-need-help-with-full-bridge-llc-converter-design-with-ucc25600

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

我正在为汽车应用(输入电压540v 和输出28V)设计3.3kW 全桥直流/直流转换 器、并且需要有关设计的反馈。  我们将 UCC25600用于谐振控制器、需要一些有关我们的设计的反馈。 谁是谈论此事的正确人? 如果 可能、我希望通过电子邮件将我的设计和 PCB 发送给您以获取反馈。 我们将邀请您提供支持。  

最好。

Sidd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidd、

    UCC25600由我们在美国的团队提供支持、该团队目前正处于感恩节假期、他们将于周一返回办公室、然后回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sidd、

    UCC25600针对半桥 LLC 设计进行了优化。  我不确定需要什么外部电路才能使其在 LLC 全桥中运行。

    但是、我知道 UCD3138用于谐振全桥转换器。  以下链接将为您提供使用此转换器的参考设计。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00381?keyMatch=LLC%20FULL%20BRIDGE&tisearch=Search-EN-everything

    如果您有兴趣在 LCC 全桥设计中使用 UCD3138、请将问题重新发布到 e2e、以便 UCD3138团队的人员可以帮助您进行设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。  我决定使用 UCC25600 ( 也是出于内部原因)。 如果失败、我将查看  UCD3138

    实际上、我设法使用控制器在 FB 配置中工作。  

    请参阅我上传原理图的附件。 如果我遗漏了一些东西、我希望您查看并发表评论。 回到您最初的答案、您在该设计中看到了哪种潜在问题。  

    此外 ,我发现了一个问题: 即使我设置的频率范围是70-140KHz,控制器也不会达到上限。 我从控制器测得的最大值为110kHz。 如何解决此问题? 我们会邀请您提供支持。 谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../TI-_5F00_-upload.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、看起来您是开车去半桥驱动器形成全桥的。 半桥之一,GD1和 GD2膨胀。  H 桥的一侧将实现 ZVS。  我不确定使用交换输入的那一侧。  这很可能是硬开关。  这是 UCD3138更好的选择。  H 桥的两侧都有 ZVS。  但是、如果您对性能满意、则可以改用 UCC25600、只要它满足您的要求即可。

    UCC25600应能够基于通过光电隔离器的调制 RT 电流在40kHz 至350kHz 范围内运行。  我会尝试在 CT 引脚上使用可变电阻器的开环电路。  您应该能够在40kHz 至350kHz 之间改变频率。

    此致、