This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616停止充电查询

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860679/bq24616-bq24616-stopping-charging-query

器件型号:BQ24616

你(们)好

BQ24616充电输入24V、输出16.8V (4S2P)、充电电流3A、预充电 和终止电流 为300mA。
1:VFB 电压不稳定、无负载2.08V 至2.1V 转换、输出需求为16.8V、实际测量值为16.4V、0.4V 差值、 分压电阻器910K、130K、1%精度。
2.充电过程中、芯片直接关断。 输入电流(直流电源)不是很稳定。 离电池接口太远、然后将电容器移动到电池、它比更改之前停止了几分钟、但最终将在 15V 时停止充电。
STAT1和 STAT2均关断、不°温度(开始时没有散热器、温度可达90°、添加冷却垫后温度稳定在70 μ F 以下)、充电保护时间为0.056uF。
3:尝试将充电电流更改为2A。 它可以正常充电 、不会停止并输出16.6V 电压。 然而、充电在16.3V 时停止、电流为0mA。 拔下16.6V 电池。 但如果设置的电压为16.4V、充电将停止。
请提供一些建议。
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请发送原理图。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feff

    感谢您的回复。

    附上了原理图供您参考。

    正在等待您的回复

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      1.未连接负载且电池正在充电时 VFB 是否不稳定? 您能否对该 VFB 振荡进行示波器捕获?

     原理图看起来不错、但我需要查看 完整的 BQ24616布局部分。 从原理图中、我看不到 GND 引脚是否连接到下面的散热焊盘。 根据在 VFB 感测到的电池电压执行充电曲线、因此如果该电压不稳定、这就说明了电池未充满电的原因。 如果出现振荡、导致 VFB 感应2.1V、即使电池未充满电、这也可能导致提前终止。

    您能描述2。 更多详细步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      我们一段时间没有收到您的意见、并假设您的问题已得到解决。 如果您不能随意使用更新回复该主题帖。