请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 你(们)好
BQ24616充电输入24V、输出16.8V (4S2P)、充电电流3A、预充电 和终止电流 为300mA。
1:VFB 电压不稳定、无负载2.08V 至2.1V 转换、输出需求为16.8V、实际测量值为16.4V、0.4V 差值、 分压电阻器910K、130K、1%精度。
2.充电过程中、芯片直接关断。 输入电流(直流电源)不是很稳定。 离电池接口太远、然后将电容器移动到电池、它比更改之前停止了几分钟、但最终将在 15V 时停止充电。
STAT1和 STAT2均关断、不°温度(开始时没有散热器、温度可达90°、添加冷却垫后温度稳定在70 μ F 以下)、充电保护时间为0.056uF。
3:尝试将充电电流更改为2A。 它可以正常充电 、不会停止并输出16.6V 电压。 然而、充电在16.3V 时停止、电流为0mA。 拔下16.6V 电池。 但如果设置的电压为16.4V、充电将停止。
请提供一些建议。
谢谢
星号