This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ51050B:BQ51050:如何选择 RX 线圈和 TX 线圈值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51010B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854244/ccs-bq51050b-bq51050-how-to-choose-rx-coil-and-tx-coil-values

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51010BBQ500212A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们实际上正在进行一个项目、我们希望添加一个无线充电功能。 我们选择 了 BQ51050BRHLR Receveir 电路。 但是、我们对这些无线充电 IC 很陌生。 我们有三个主要问题:

1) 1)我们已查看 BQ51050BRHLR 数据表、但我们仍然对如何选择接收器线圈电感值有疑问。 我是说我们必须为电感确定"随机"值吗? 此外、在数据表中、他们还讨论了 LS 和 L。 我们必须购买哪一个接收器线圈电感并在 AC1和 AC2之间连接? 因此,当我们必须选择接收器线圈时,我们是否必须根据其电感值或直流电阻或两者选择它? 我们以530 mA 充电电流为设计电路的方式、VBAT 是3.7 V 锂聚合物电池。  

2) 2)所以下面是我们的方案。 如果不考虑 RX 线圈的缺失、我们就不知道它是否正确以及是否有缺失。

3)最后、由于我们刚刚讨论了接收器电路、我们需要一个发送器电路。 您是否推荐任何适合 BQ51050BRHLR 电路的 TI 发送器电路? 实际上、我们希望它是否存在、这是一个已经将发送器电路与周围所有必要电路集成在一起的电路板、因此我们只需将 RX 线圈放置在 TX 线圈附近即可开始无线充电。 TX 线圈的值与 RX 线圈1的值应如何比较?

非常感谢。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    是否要保留此帖子或 BQ51010B?

    线圈--尝试使用来自评估板或类似设备的线圈-- Wurth 760 308 103 202最好从 Ls = 12uH 开始,线圈为48mm X 32mm。

    LS vs LS'--对于较大的线圈(48mm X 32mm) ,12 μ H 的 LS 是好的,但如果线圈较小(大约15mm),则 LS 将高至30uH。  电路原理图中缺少串联谐振电容器、可用于使用 Ls 值来调节线圈。  有关 Ls 的测量和调优、请参阅数据表。

    原理图--有几个问题,有关典型应用,请参阅数据表中的图32。  串联谐振电容器(C1)、 ILIM 和 FOD 电阻器需要 重新接线。  

    发射器(TX)-- TYLT VU SOLO 是基于 TI 的设计,现已推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    那么、这里是我们经过一些更正后的方案。 我不知道是否仍有缺失、但我认为我们解决了您在上一篇文章中提到的连接问题。

    顺便说一下、在图32 (p 28)的数据表中、我们注意到 Ros 电阻器连接到 RECT 引脚。 我们在数据表中未找到该电阻器的说明、这就是上述方案中仍然缺少该电阻器的原因。 此电阻器是否为必需电阻器? 以及为它选择什么价值?  

    关于 TX 发送器(TYLT VU SOLO)、我已在网上进行了检查。 您确定它适用于 BQ51050电路吗? 还有什么不那么广泛的东西吗?例如,TI 板,我们只需将 RX 线圈放在它附近,然后开始无线充电?

    最后、根据您的建议、我们选择了一个12 μ H 的 Rx 线圈。 对于 C1和 C2计算、我们采用了数据表中所述的 Ls 16 μ H。 这是对的吗?  

    谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    需要将 EP-散 热焊盘(引脚21)连接到接地层以进行热管理。  

    "顺便说一下、我们在图32 (p 28)的数据表中注意到 Ros 电阻器连接到 RECT 引脚。 此电阻器是否为必需电阻器? 以及为它选择什么价值?  "- Bill J -用于 FOD 调优、需要添加它。  无法将 RECT 直接连接到 FOD 引脚。  建议从20k 开始。

    "关于 TX 发送器(TYLT VU SOLO)、我已在网上检查过它。 您确定它适用于 BQ51050电路吗? 还有什么不那么广泛的东西吗?例如,TI 板,我们只需将 RX 线圈放在它附近,然后开始无线充电?” - Bill J -是的、它是使用 TI BQ500212A 构建的。  如果您遇到问题、我知道发送器在做什么、这将使它变得更容易。

    "最后、根据您的建议、我们选择了一个12 μ H 的 Rx 线圈。 对于 C1和 C2计算、我们采用了数据表中所述的 Ls 16 μ H。 这是对的吗?"  -- Bill J --是的,这看起来很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的回复。  

    在我们使用 TYLT VU Solo 测试 BQ51050后、如果遇到一些问题、我将在此处重新发布。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们想 单独购买基于 TI 的设计 TYLT VU。 您能否为我们提供一个链接、让我们能够在慕斯、DigiKey 等供应商处购买它...  

    谢谢、

    此致、

    Mike

    TYLT VU SOLO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    它们在亚马逊上提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    此致、

    Mike