This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853852/power-source

主题中讨论的其他器件:LM324

我想构建220V、25kHz.100W 的交流电源。 您能为我提供设计建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    请提供更多详细信息、例如 VIN、VOUT 和 IOUT。  您是指输入电压为220VAC、还是要生成220VAC?  方框图会有所帮助。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=220V-260V

    VOUT=220V

    Pout=100W

    Iout=Pout/VOUT

    输出频率=25KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请你回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TI 应用手册263和 B 类放大器中的正弦波生成技术。 我不是工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,你是谁?  Leonard 在哪里,他为什么不回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    对拖延表示歉意。  我正在尝试找到一位有关此设计主题的专家。  我将在一天结束前向您提供更新状态。

    感谢您的耐心、再次 对延迟表示歉意。

    此外、还有一个说明:220V-260V 输入电压是直流电、对吧?

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不...!!  220V-260V 输入电压为交流电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我 今天的荒谬输入。

    输入频率是多少?

    电源是交流发电机吗?

    25kHz VOUT 是否在47Hz-440Hz 交流输入范围内保持稳定?

    或者、来源是一系列主要电池还是次要电池?

    这是开关模式电源吗? 对我来说、这听起来像是线路调节器设计。  具有延迟线的多灌电流变压器。

    为什么选择25kHz? 这是降压转换器的开关频率吗? 通用电源"240VAC"至220VAC? 或240VAC 至220VDC

     25kHz 是振荡器吗?

    尝试将 DAC 驱动的对数整形器信号馈入基于热敏阀的 B 类放大器。  如果您需要1kW 和25MHz 的功率、您可以尝试使用 ROM 驱动的 DAC 作为振荡器、普通的 RF真空 管可以在该频率下进行切换。

    如果您使用 SMPS 设计进行原型设计、请下载 TI 功率级设计器工具并执行 c:\Java -jar "Power Stage Designer Tool 4.0.jar"

    如果源已经为25kHz、请为 您的电源使用 RLC 电路

    RLC 电路

    L=10mH

    R=50欧姆

    C=20纳法

    f=25000cyclespersecond

    XC=800欧姆

    XL=650欧姆

    Z=200相

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入频率是多少?

    50Hz

    2.源是 交流发电机吗?

    哪个源输入? 不是我们的简单电源插座

    25kHz VOUT 是否在 47Hz-440Hz 交流输入范围内保持稳定?

    是的。 输入将仅为50Hz。

    或者、来源是一系列主要电池还是次要电池?

    不是这样的。

    这是开关模式电源吗? 对我来说、这听起来像是线路调节器设计。  具有延迟线的多灌电流变压器。

    您可以这么说

    为什么选择25kHz? 这是降压转换器的开关频率吗? 通用电源"240VAC"至220VAC? 或240VAC 至220VDC

    因为我的输出在频率上谐振。 不是降压转换器。 它是压电式传感器。 我已经看到过您的传感器驱动器设计、这在功率方面不合适、因此请不要再建议这样做。

    25kHz 是振荡器吗?

    是的。  

     

     

    为什么选择 DAC?  我只想更改输入信号的频率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RLC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、它是100W 25kHz 的超声波换能器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它是100WATTS 和25kHz 的超声波传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想不到任何仅使用无源组件的设计。

    数十个开关电路具有一些有源半导体组件

    我一直在想 RC 相移振荡器、而不是倍频器或倍频器...

    设计无源倍频器?

    我了解了超声波传感器的电源(类似于25kHz)、散热器上有一些无源 R C、两个反激式器件和四个 TO-220半导体。 如果不采取措施来设计这种方法、将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 我知道! "没有、它是100WATTS 和25kHz 的超声波换能器。" 我只读了。 在您指出压电和100W 并使用搜索引擎后、我就知道了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、现在要做什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的人是否放弃了此案例/主题??.. PL 澄清、因为没有必要使其不必要地拖延。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

     没有符合您所述设计要求的 TI 参考设计。  我一直在与提供类似设计的专家联系、以获取他们的建议或建议、但没有人看到任何与您的要求类似的东西。  最接近的参考设计是一种逆变器,但它以60Hz 的频率运行,而不是25kHz 的频率运行: http://www.ti.com/tool/TIDA-01606 。  

    请随时搜索其它参考设计,查找与您的设计的每个阶段相似的电路,您可以根据自己的要求进行修改: www.ti.com/reference-designs/index.html 。   

    我希望我能提供类似的参考设计、但我们不能提供。  如果您为设计的每个阶段(交流电源输入到直流;25kHz 发生器;25kHz 高压驱动器)创建方框图并为每个阶段搜索解决方案、可能会有所帮助。  

    出于好奇 、您使用的换能器是商用的吗?  如果是、制造商是谁、器件型号是什么。   

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、换能器是商用的。以下链接将为您提供所有详细信息。  

    https://www.bjultrasonic.com/shop/25khz-100w-ultrasonic-cleaning-transducer/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

     感谢您的链接。  在进行一些搜索后,我发现他们为换能器提供了驱动程序: www.bjultrasonic.com/shop/220v-50w-ultrasonic-pcb-generator/ 。  他们可能有一份他们愿意提供的技术手册。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有专家工程师的意见、我将尝试解释我认为我对此有何了解、即使问题的发起者对此感到不安。

    交流发电机的频率?

    "25kHz 交流输出"?

    交流发电机的频率由 直接连接到整流家用电流的直流电机机械驱动、如果配置正确、可输出25kHz 的频率。

    F =定子极数

    P=旋转速度

    F (P)/60 (CPS/sec)

    是否可以将其修改为"非机械固态驱动器"? 我想使用 BLDC 步进电机驱动器、电感器和伺服放大器吗?

    BLDC 步进电机驱动器、电感器和伺服放大器

    基于 D 类音频放大器的设计

    基于 FET 的设计。

    除了模拟电压欧姆表、我没有其他测试设备。 如果您有示波器、或者您能负担得起一台示波器;您已经具备了设计此示波器的能力、并且拥有高于100W 的功率。 我在 alibaba.com 上看到了类似的超声波换能器

    为什么只有100W? 为什么不使用1000W 或2500W@25kHz 正弦?

    它是否必须是正弦? 还是可以是方波?  设计看起来像修改过的 FET 全桥、因此我怀疑它是纯正弦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LM324和 LM3875T 的28.4kHz 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LM3875T 的40W-56W

    1/2 (PI) RC 为28.4kHz = 56K 和100pF RC wein 桥振荡器