尊敬的先生:
为过度放电的电池充电并启动 GG IC (BQ27426)时、可能会也可能不会写入化学 ID。
(1)可以写入:当"电池以大电流(800mA)放电"时、直至过放电电压(2.8V)。
(2)无法写入:当在过放电电压(2.8V)之前、"电池以小电流(80mA)放电"时。
写入时、① Ω 和② Ω 的电池电压为3.6V。
如果您无法写入 μ ②、则将如下所示。
・子命令 Chem_ID (0x0008)失败
・如果您在失败后等待1秒、您将第二次成功。
不能按上述②写入的原因有哪些?
此致、
Chiaki Endo