This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:对于将 BQ27426用于12000mAh 电池的单元、Qmax 的差异很大

Guru**** 2540680 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858194/bq27426-the-difference-of-qmax-is-huge-on-the-units-that-are-using-bq27426-for-12000mah-battery

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

为什么两台配备12000mAh 电池的设备上的 Qmax 差别很大

这是单元#1的日志数据:Qmax 为6924mAh

                                    SoC 电压   值电流反相电容滤波器反相电容未滤波   FCCFilter   FCCUnfilter   Qmax

6>[658.459902] bq27x00-battery 1-0055:  100  4170  -815            9993                  4737.                    10292.        4881.        6924


这是对数数据单元#2:Qmax 为12000mAh

                                    SoC 电压   值电流反相电容滤波器反相电容未滤波    FCCFilter   FCCUnfilter   Qmax

<6>[44.039884] bq27x00-battery 1-0055:   100  4101  -753           9807.                 8254.                       8646.         8487        12000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这两个电池组的容量是否相同? 您将需要附加一个从这两个装置中提取的日志和 gg 文件、以显示问题。 在记录时、对两个装置运行完整的充电和放电循环。 这将使我们能够了解正在发生的情况

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx

    是的、两个电池组具有相同的容量12000mAh。  

    我随附了记录从完全充电能力中放电情况的日志。 在相同设置下放电大约3小时后、一个电池组的左侧 SoC 为11%、而另一个电池组为49%。  

    gm.fs 文件也会随附以供您参考。

    e2e.ti.com/.../0458.1.xlsxe2e.ti.com/.../7801.2.xlsxe2e.ti.com/.../gzns18650_5F00_12000mAh.gm.fs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您能否通过这些日志中的每个日志集成 QPass 以进行比较? 第一步是确保在相同的测试中、QPass 是相同的。

    我还建议对两个电池执行 GPCCHEM 测试、以确保它们与相同的化学 ID 相匹配。