This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:对器件进行编程后、无法清除配置。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861411/ucd90320-i-cannot-clear-the-configuration-when-i-have-programmed-the-device

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

您好!

我想清除 UCD90320器件的配置、但 Fusion 工具中没有按钮。  我使用最新版本的 Fusion Digital Power Designer 7.1.1。

如何清除配置?

我还可以使用 UCD9090A、通过 Tools->Clear configuration 来清除配置。 但 UCD90320没有此按钮!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    这是美国的感恩节假期。  

    我们的工程师将在下星期一回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    您能否联系您当地的 TI 支持部门获取支持此功能的合适 GUI 版本?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您当地的 TI 支持人员已向您转发了正确的 GUI、我将关闭此请求。

    此致

    Yihe