This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707-SP:QML Q 或 QML M?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1707-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854964/uc1707-sp-qml-q-or-qml-m

器件型号:UC1707-SP

尊敬的 TI 专家:  

根据 SMD 文档(5962-87619)、UC1707-SP 根据引脚具有4类(M、Q、N、V)。

但是、我如何区分 M 类和 Q 类呢?  

我想知道"5962-8761901EA"类。

此致

安抚奶嘴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Sooyeon、

    最简单的方法是查看 SMD 工程图。

    此信息在第1.2节中。  本质上、器件类型01是 M 和 Q、器件类型03是 N 或 V 类

    您可以从 DLA 网站访问 SMD。  以下是 pdf 的直接链接。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wade:  

    但在该文档中、M 类和 Q 类没有区别

    因此  、对于5962-8762401DA 和5962-8761901EA、我无法确定它是 M 类还是 Q 类

    此致、  

    安抚奶嘴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooyeon、

    很抱歉、这在假期中迷路了。   我正在与 QA 部门进行核实、并尽快回复您。

    很抱歉、我错过了这个机会。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooyeon、

    我得到了答案。

    一个器件–一个器件型号系统

     

    DLA 允许在"一个器件-一个器件型号"系统下对微电路进行标记。  以下摘自标准微电路图(SMD):

    一个零件-一个零件号系统: 以下所述的单个器件-一个器件型号系统已经开发、可在四个主要微电路要求文档(MIL‑H‑38534、MIL‑I‑38535和1.2.1的 MIL‑STD‑883)涵盖的相同通用器件之间进行转换、而无需生成唯一的 PIN。 这三个军用要求文档代表不同的类别、以前当器件制造商将军用产品从一个类别升级到另一个类别时、升级产品的优势无法提供给原始设备制造商(OEM)、而原始设备制造商(OEM)则通过合同锁定在原始唯一 PIN 中。 通过建立涵盖所有三个文档的一个器件型号系统、OEM 可以获得适用于给定通用器件的最高级别、以满足系统需求、而无需修改原始合同器件选择标准。

     

    因此、以前作为 M 类发布的器件现在将构建为 Q 类、而无需更改可订购器件型号或器件标识。

    另请参阅此常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../DLA-Standard-Microcircuit-Drawings-_2800_SMD_2900_-and-JAN-Part-Numbers-FAQ.pdf

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sooyeon、

    我得到了答案。

    一个器件–一个器件型号系统

     

    DLA 允许在"一个器件-一个器件型号"系统下对微电路进行标记。  以下摘自标准微电路图(SMD):

    一个零件-一个零件号系统: 以下所述的单个器件-一个器件型号系统已经开发、可在四个主要微电路要求文档(MIL‑H‑38534、MIL‑I‑38535和1.2.1的 MIL‑STD‑883)涵盖的相同通用器件之间进行转换、而无需生成唯一的 PIN。 这三个军用要求文档代表不同的类别、以前当器件制造商将军用产品从一个类别升级到另一个类别时、升级产品的优势无法提供给原始设备制造商(OEM)、而原始设备制造商(OEM)则通过合同锁定在原始唯一 PIN 中。 通过建立涵盖所有三个文档的一个器件型号系统、OEM 可以获得适用于给定通用器件的最高级别、以满足系统需求、而无需修改原始合同器件选择标准。

     

    因此、以前作为 M 类发布的器件现在将构建为 Q 类、而无需更改可订购器件型号或器件标识。

    另请参阅此常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../3531.DLA-Standard-Microcircuit-Drawings-_2800_SMD_2900_-and-JAN-Part-Numbers-FAQ.pdf

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水