This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:控制有关开关的1428

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861333/emb1428q-the-control-of-1428-about-switch

器件型号:EMB1428Q

您好!

我对 EMB1429和 EMB1499有疑问。

当我想放电时、我发送0x90到 EMB1428、我接收0xA9、但随后我也接收0x79、开关尚未关闭。  

当我想充电时、我发送0x10到 EMB1428、我接收0xA1、但随后我也接收0xE1、并且开关尚未关闭。

谢谢、等待您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    HQ 是一个长假期。

    请等待他们回到办公室。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我使用仿真电池组测试了 EMB1428和 EMB1499、仿真电池组由一系列电阻和电压供应商组成。

    我发现、EMB1428的 EN 引脚在接收到来自 MCU 的 SPI 命令后无法为 EMB1499提供逻辑1。 但如果我们使用真正的电池堆栈、则 EMB1428工作正常。

    为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    实际电池没有问题、但电池仿真器是带电源的电阻分压器。

    您可能需要使用万用表检查电压电平。

    使用实际的电池和电池仿真器进行检查。

    谢谢

    Roger