This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:构建了4K 电路、并且很小一部分无法进行错误修复。 请帮助! 需要提高可靠性。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854520/lm3429-have-built-4k-circuits-and-a-small-percent-can-not-misteriously-be-repaired-please-help-need-to-improve-reliability

器件型号:LM3429

大家好、在构建了超过4、000个电路后、我发现有一小部分发生故障的电路无法修复、无论我做什么都是如此。 你们能帮我提高电路的质量和维修性吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对延迟答复表示歉意。 有人会回复您。 但是、我们需要有关原理图、问题性质、波形等的更多详细信息、以便能够提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lupillo、

    我们没有收到您的上述请求、因此我们认为您可能已经解决了问题。  该主题帖现在将关闭、但如果您回复、它将重新打开。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我在等你们联系我,但没有听到你们的反馈。

    请从此处建议如何继续。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lupillo、

    Sumeet 首先回答了您的问题、要求提供原理图、问题的性质和显示问题的波形。  我们将首先需要这种方法来提供帮助。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前准备发送 pdf 原理图、但没有附件按钮。如何在此会议中向您发送我的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lupillo、

    请参阅以下链接以帮助您完成此操作。

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761619

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图:

    e2e.ti.com/.../SM_2D00_222-LT-Dim-Ballast-24V-to-48V_5F00_rev3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lupillo、

    您提到上面的"无论您做什么、都无法修复电路板"。这是否意味着您已经尝试更换了电路板上的所有组件、但仍然无法正常工作?  当事情发生故障时、它如何失败?  LM3429的栅极完全有任何开关输出?  您是否曾尝试过故障排除以查看是否有任何迹线已打开?  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  该线程现在将关闭,但如果您回复,则将重新打开。

    谢谢 Tuan