This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423:请帮助检查 lm3423原理图是否正确

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860630/lm3423-please-help-to-check-if-lm3423-schematic-is-correct

器件型号:LM3423

1.下拉 lm3423斗杆上拉压力、不能升高、异常(15V 至19V、下拉 lm3423斗杆上拉压力至15V、如果不能正常升高、则可能上升至19V)。

2.指示灯未亮起。 J7311的 LED VIN 和 LED GND 是从前端升压的电压(LED VIN 和 LED GND 都是相同的电压)。

e2e.ti.com/.../CRE_2D00_C2_2D00_MT8163_2D00_V1.0--99.sch

3.图是根据您的参考设计制作的(输出:8个 LED、电流为2.5A),并随附了我们的 LED 图。 请帮助您检查修改位置、谢谢您!e2e.ti.com/.../CRE_2D00_C2_2D00_MT8163_2D00_V1.pdfe2e.ti.com/.../_1B526383_3.5_F85B7998EE76_LED_6F704668FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们很难理解您对上述情况的解释。  输出电压是否为19V、您无法达到19V?  如果是这种情况、则 LP6240是您的问题、而不是 LM3423。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  该线程现在将关闭,但如果您回复,则将重新打开。

    谢谢 Tuan