This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:低电流条件下 SW 上的异常波形

Guru**** 1706760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861240/tps54678-abnormal-waveform-on-sw-at-low-current

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件: TPS62866

大家好、

这是客户提出的一个问题。

5.4V 输入至0.9V 输出、Iout=0A、Fsw=1MHz、 您可以在 SW 波形下方看到 占空比变化。

a:将负载增加到1A、占空比变得稳定。

b.将 Vout 更改为低于0.9V、问题始终 存在。 将 Vout 更改为高电平值、例如1.2V、无问题。

c.在 COMP 引脚与 GND 之间添加15pF 电容、负载变得稳定。

D.将 Vin 降至5.4V 以下、占空比稳定。

所以这个问题似乎与职责有关。  我怀疑它最初与 COMP 上的噪声相关、但它无法解释为什么会出现更高的输出电压和更低的输入电压问题。  从波形来看、它似乎与 Ton-min 有关、但不确定如何解释波形。  

请添加您的意见。 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不是很确定要理解这一点、您的问题是什么。

    您说:

    "5.4V 输入电压至0.9V 输出电压、Iout=0A、Fsw=1MHz、 您可以在 SW 波形下方看到 占空比变化。"

    您描述的是该部件在轻负载时的预期行为。

    在轻负载/无负载时、占空比会根据系统在 VSNS 上看到的电压而变化。 输出调节也取决于 Vref 精度。

    此外、TON_MIN 的典型值为100ns、在空载时的额定值为120ns。

    如果轻负载下的 Vout 变化因该约束而不符合您的负载规格。

    我建议使用 TPS62866 、该器件可在较低负载时调整其频率、从而提高效率。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复。

    我的意思是、即使在轻负载条件下、当输出被调节时、占空比应该稳定。 例如、对于 tps54678、在客户的应用中、如果输入电压为5.4V 至1.2V、则 SW 稳定、占空比也稳定、输出电压纹波应较小。

    但是、如上所述、当输入电压为5.4V 时、输出电压调节点设置为低于0.9V、那么您可以发现 SW 不稳定、占空比变化导致输出电压变化很大。

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    很清楚 、我的问题是为什么占空比在这种情况下发生变化?  是由于 TON-MIN 还是由于环路稳定性或其他原因? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我要说、这可能是由于 Vin 和 Vout 之间的电压差很大。

    因此、在这里、您的限制将是最小 Ton。

    我建议您查看 TPS62866、它没有此限制、因为轻负载时的开关频率将会降低。

    您的应用中必须具有固定频率吗?

    谢谢!

    此致、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    客户的主要问题是当前占空比变化的原因。 它将影响 Vout 纹波。

    正如您提到的、这可能是由于电压间隙造成的、您能否详细介绍一下它如何影响占空比?

    在我的一侧,5.4V 至0.9V,1MHz,Ton 为167ns, TONmin 为120ns (最大值),那么它应该仍然可以保持稳定,因为有裕度。 此外、如前所述、在 COMP 上添加15pF CFF 后、SW 变得稳定。  因此、我最初怀疑 comp 上的噪声耦合、但当 Vin 为低电平或 Vout 为高电平时 、就不存在这样的问题。 因此、它看起来不仅是噪声、而且与占空比有关系。

     请添加您的意见。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    此外、请查看以下波形。

    Vin=5.4V、Vout=0.9V、Iout=0A。 FSW=1MHz

    将 Fsw 增加至1.77MHz、Vin=6.3V、Vout=0.9V、Iout=0A。 这应该具有 Ton-min 限制。 波形

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您曾提到:" 在 comp 上添加15pF CFF、软件变得稳定。  因此、我最初怀疑 comp 上的噪声耦合、但当 Vin 为低电平或 Vout 为高电平时 、就不存在这样的问题。 因此、它似乎不仅仅是噪声、而且与占空比有关系。"

    我想你正朝着正确的方向前进。 在空载时、耦合噪声可能会干扰系统的调节、如果系统的布局未得到优化、也可能会干扰系统的调节。  

    您能否分享系统的原理图和布局?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复。 收到来自客户的 sch/布局后、会向您提供反馈。

    但还有一个问题,因为它也是在低占空比下发生的(不仅仅是噪声,因为 Vin 和 Vout 之间的间隙更小不会有这样的问题),您能不能就此提供帮助? 我认为这毫无意义、因为在高于 TON-MIN (最大值)(~120ns)的条件下、正常 Ton 应为~160ns。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如您所说的、Ton 为~160ns、但理论上 Ton 应为120ns。  

    在我看来、这是因为噪声是在低占空比(Vin>Vout 且无输出负载)下影响调节、而客户看到了这些不规则情况。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有听到您的反馈。

    您这边有任何更新吗? 还有其他问题吗?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    客户发送 sch/PCB 需要时间。 我已经根据您的回复与他们进行了讨论、他们会自行检查。

    如有任何疑问、将在稍后更新。 我将关闭该线程。

    感谢您的支持。

    BRS

    假设