This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:是否可以颠倒反向回流焊 LMZ 模块?

Guru**** 2388460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858412/lmz10500-can-lmz-modules-be-reflowed-upside-down

器件型号:LMZ10500

你(们)好

在双面 SMT 设计中、我能否将该器件焊接到第一侧? 如果是、它将经历2个回流周期(最后一个颠倒)、我担心嵌入式电感器可能会脱落。 数据表中没有针对这一点的任何警告。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    是的、可以。 器件非常轻、焊盘面积足够大。 焊料表面张力可以在第二次回流期间保持器件。 此注释适用于模块和顶部的电感器。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 CM 尝试将类似器件倒置、顶部的芯片电感器没有问题