This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308 FB &放大器;EN

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861397/tps54308-tps54308-fb-en

器件型号:TPS54308

您好 TI:

我现在在 Fly-Buck 电路中使用 TPS54308。 占空比约为47%。 EN 悬空且几乎无负载。 当我将差分探头连接到 EN 和 GND 时、SW 有时会切换、有时不会切换。 如果我使用无源探头、则开关是正常的。 您知道原因吗?

此外、当我将差分探头连接到 FB 和 GND 时、占空 比有时会变大、有时变小。  如果我使用无源探头,则切换正常。您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将了解这一点、并尽快回复您。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 板上进行了检查、使用差分探头没有问题、您可以共享波形吗? 让我们来回顾一下。

    此外、您能否共享原理图和布局? 如果布局不好、添加差分探头时可能会发生什么情况。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我无法在此处发布详细信息。 我将联系当地的 FAE。 他们可能会将数据传输给您。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、没关系。 我将关闭该线程。  

    肖恩