This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:波焊

Guru**** 2529960 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861367/atl431-wave-soldering

器件型号:ATL431

如果 ATL431支持波焊、任何一个都可以帮助我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    atl431是 SOT23器件。 本文档介绍 SOT23器件的波焊

    www.ti.com/.../scea041.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我刚刚快速查看了该文档、似乎根本不建议使用浸焊方法、这是我了解的波焊方法之一、 或者、只要使用 TI 建议的表1中的时间/温度曲线"波焊料"(如下所示)、我是否理解正确任何方法都是可以接受的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    应该是正确的。 这是因为 ATL431通过 JEDEC J-STD-020E 的 MSL 等级认证、因此符合波焊要求。 焊接方法由客户公司负责处理焊接曲线的工程师自行决定、但我们不保证或测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我将告诉我们的客户 ATL431可以支持波焊、但不能支持浸焊。

    此致、