This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-Q1:特性尺寸

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431, TL1431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860475/tl1431-q1-feature-size

器件型号:TL1431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL1431

作为小型几何评估的一部分、我们需要确定组件的功能尺寸是否小于90纳米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    TL1431是一款旧的双极器件、因此不应采用这种器件、因为90nm 是 CMOS 工艺。

    您能否帮助我了解 TL1431-Q1的使用情况以及您为何需要汽车级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意功能尺寸略大于90纳米、但我需要证明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    该级别的信息是专有的、我们将无法提供。